Atualmente, os robôs humanóides estão em grande destaque, correm maratonas e dançam o “moonwalk” ao som de Michael Jackson. Contudo, em aplicações industriais, a sua utilização falha, principalmente devido aos seus custos elevados. É precisamente aqui que a igus® intervém, com os seus económicos robôs humanóides Iggy Rob. Após ter apresentado o Iggy Rob Industrial para ambientes de produção em 2025, a empresa está agora a expandir a plataforma com uma nova variante, o Iggy Rob Home, disponível a partir de 60.720 euros. Com este novo modelo, a igus transfere, pela primeira vez, o conceito de plataforma existente para o setor dos serviços e para o ambiente doméstico O desenvolvimento e a produção são realizados inteiramente na Alemanha, desde a mecânica e a eletrónica até ao software.
Os ambientes com poeiras podem tornar-se um problema para os transportadores suspensos na indústria e na logística. Quando as partículas se depositam nos rolamentos metálicos convencionais, o acumulo provoca movimentos irregulares e, no pior dos cenários, avarias. Para resolver este problema, a igus lança os novos rolamentos de esferas híbridos da série xiros. Fabricados em aço inoxidável e plástico de elevado desempenho, permitem um funcionamento isento de lubrificação e, consequentemente, são resistentes à sujidade, tendo uma capacidade de carga até 39 kg.
A transição das clássicas caixas redutoras metálicas para engrenagens sem-fim em plástico de elevado desempenho da gama drygear Apiro promete diversas vantagens, nomeadamente a redução de custos, o menor peso e a isenção de lubrificação. No entanto, muitos engenheiros não conseguiram efetuar esta transição, uma vez que os ambientes operacionais eram demasiado exigentes. Com as caixas redutoras drygear Apiro HD, a igus apresenta agora uma solução híbrida que preenche precisamente esta lacuna. A engrenagem sem-fim continua a ser fabricada a partir de tribopolímeros isentos de lubrificação e o alojamento em zinco proporciona a robustez necessária.
Nos sistemas de produção e de automação, os módulos lineares estão expostos a diversas cargas mecânicas. Para além da sujidade de maiores dimensões, a queda de pequenas peças no sistema representa um risco acrescido, por exemplo, como acontece durante os trabalhos de montagem ou de manutenção. A igus desenvolveu os módulos lineares drylin ZLX-806016-PT e SLX-806016-PT, que impedem a entrada de objetos estranhos no eixo e, ao mesmo tempo, protegem os utilizadores contra eventuais acidentes. Graças a uma tampa metálica totalmente integrada, estes componentes formam um sistema completamente fechado e robusto, que é fácil de montar e protege a guia, o casquilho e o acionamento de forma fiável. Estas soluções são adequadas para espaços de trabalho, revestimentos de máquinas ou sistemas de automação, bem como para aplicações em áreas públicas onde a acessibilidade e o funcionamento contínuo sem problemas sejam requisitos essenciais.