Nova resina para impressão 3D sem PTFE da igus com taxa de desgaste até 122 vezes inferior

Publicado em: Abril 1, 2026

Mesmo a tempo para a Compamed, a igus lançou uma nova resina para impressoras 3D que é isenta de PTFE e foi testada com sucesso para os 96 PFAS críticos. O iglidur i2000 é ideal para a impressão 3D de componentes para movimento sujeitos a atrito, como rodas dentadas em dispositivos médicos e, em comparação com as resinas convencionais, este material tem uma taxa de desgaste até 122 vezes inferior.

Ler mais...

Quando o robô se monitoriza a si próprio

Publicado em: Março 25, 2026

Os tempos de paragem não planeados na automação não custam só tempo, mas também dinheiro, especialmente na indústria automóvel. Com o novo sensor TR.P, a igus lança uma solução inteligente para robôs industriais que monitoriza ativamente os sistemas de calhas articuladas triflex e reage imediatamente caso ocorram forças de tração críticas. O sistema reconhece potenciais danos numa fase inicial, aumenta a segurança operacional e fornece um apoio durante o funcionamento através da monitorização do estado. A igus apresentou a nova solução na SPS em Nuremberga.

Ler mais...

Desempenho e fiabilidade comprovados: a igus apresenta os novos produtos isentos de PTFE e testados com PFAS na feira K

Publicado em: Março 18, 2026

Os PFAS e os PTFE, um subgrupo dos PFAS, estão presentes em muitos produtos em todo o mundo há décadas, quer sejam panelas, sapatos ou mangueiras. É graças a eles que os casquilhos deslizantes podem, por exemplo, funcionar a seco, sem lubrificação. No entanto, os compostos orgânicos de flúor decompõem-se muito lentamente e podem ser prejudiciais para as pessoas e para a natureza. A discussão sobre uma possível proibição está a causar incerteza na indústria. Como pioneira em plásticos de elevado desempenho, isentos de lubrificação, para aplicações com movimento, a igus reconheceu este desafio numa fase inicial e já desenvolveu os seus próprios materiais isentos de PTFE. Na feira K dos plásticos, em Düsseldorf, que decorreu entre os dias 8 e 15 de outubro, a empresa demonstrou que esta mudança não só é possível, como também pode estar associada a melhorias técnicas.

Ler mais...

O novo sistema de comando da igus acelera o desenvolvimento de protótipos

Publicado em: Março 11, 2026

Testar sistemas lineares com motores de passo antes da instalação, em apenas alguns minutos: o novo sistema de controlo drylin da igus torna isto possível. A unidade compacta drylin DLE-CU-9 dispensa a cablagem extensa entre sistemas de controlo e IT independentes, simplificando a integração e reduzindo o tempo de arranque de máquinas em série e de protótipos. É também uma solução completa para tarefas de automação simples.

Ler mais...

Guiamento de cabos sem calha articulada: a igus desenvolve um novo sistema de baixo perfil para movimento seguro de cabos elétricos

Publicado em: Março 4, 2026

Com o novo projeto pull-e-cable, a igus apresenta uma solução de baixo perfil e económica para guiar cabos elétricos em grandes comprimentos, sem a necessidade de uma calha articulada clássica. O sistema é ideal para aplicações com espaço confinado e orçamento reduzido, por exemplo, em sistemas de câmaras, laboratórios, ecrãs móveis ou automação.

Ler mais...