Os robôs industriais de braço articulado compactos ainda representam desafios para os engenheiros, no que diz respeito ao fornecimento de energia. Dificilmente existem soluções adequadas no mercado que consigam lidar com os rápidos movimentos de rotação ao longo do primeiro eixo e com o espaço disponível limitado. A igus vem preencher esta lacuna com o novo sistema de calha articulada auto-suportado da gama twisterchain. Este produto soluciona, simultaneamente, um segundo obstáculo associado ao fornecimento de energia ao longo do quinto eixo dos robôs de paletização. Também neste campo, muitos engenheiros têm vindo a desenvolver e a testar as suas próprias soluções.
O número de camiões elétricos está a aumentar e, consequentemente, surge um problema nos centros logísticos, pontos de transporte e terminais de autocarros, visto que os pesados cabos de carregamento são muitas vezes difíceis de movimentar pelos motoristas. Se os cabos elétricos estiverem no solo, correm também o risco de ser furtados ou danificados em acidentes durante as manobras. Por essa razão, a igus está a transferir o guiamento de cabos elétricos para um plano mais elevado através do novo e-tract DC horizontal, um sistema de guiamento de cabos para camiões e autocarros elétricos que torna os locais de trabalho mais ergonómicos para os motoristas, reduz o risco de avarias e paragens na infraestrutura de carregamento e dificulta o acesso em caso de furto. A versão AC deste sistema também será utilizada para veículos elétricos ligeiros, por exemplo, em parques de estacionamento subterrâneos.
Sempre que as pessoas utilizam manualmente portas ou outros elementos móveis no seu dia a dia, um acionamento suave, silencioso e isento de manutenção faz toda a diferença. Estes requisitos assumem uma importância crescente, impulsionados pela nova Lei Europeia da Acessibilidade e pela crescente automação do quotidiano. Com as novas guias de roletes drylin C, a igus desenvolveu um sistema que combina um movimento suave e silencioso com superfícies de contacto totalmente isentas de lubrificação, eliminando a necessidade de manutenção. Os três roletes, fabricados em polímeros de elevado desempenho, permitem ajustes manuais com suavidade, por exemplo, na engenharia mecânica, no design de interiores ou em terminais automáticos de aeroportos e supermercados.
O Regulamento da UE 2024/3190 está a obrigar os fabricantes de máquinas para a indústria alimentar a repensar as suas soluções. A partir de julho de 2026, os componentes que entrem em contacto com os alimentos já não poderão utilizar peças que contenham o desregulador endócrino bisfenol A, aplicando-se esta proibição a todas as novas máquinas introduzidas no mercado. Para as linhas de produtos já existentes, o prazo estende-se até janeiro de 2028 e, inclusive, muitos engenheiros de projeto já se encontram ativamente à procura de alternativas viáveis. Na Feira de Hanôver de 2026, a igus apresentou o material para casquilhos deslizantes isento de bisfenol, o iglidur A351, para o qual os engenheiros podem mudar sem quaisquer perdas técnicas ou ajustes adicionais.
Em muitos sistemas de transporte, os revestimentos desgastados causam avarias desnecessárias, quer na indústria alimentar e de bebidas, quer na manipulação de materiais. De forma a resolver este problema, a igus oferece pós de revestimentos fabricados em polímeros de elevado desempenho, os chamados pós de revestimentos iglidur, que tornam as superfícies significativamente mais resistentes ao desgaste, permitindo uma longa duração de vida. Para facilitar a modernização de sistemas já existentes por parte dos utilizadores, a igus passa a disponibilizar placas revestidas que podem ser cortadas à medida e instaladas de forma flexível. A gama de produtos é complementada pelo IC-05PF, o primeiro revestimento isento de PTFE‑, destinado a aplicações com elevados requisitos de higiene. As novas soluções de revestimentos garantem uma maior fiabilidade dos processos e tempos de funcionamento prolongados nos sistemas de transporte.