Novas soluções de revestimentos resistentes ao desgaste aumentam a fiabilidade dos sistemas de transporte
Julho 1, 2026
A igus expande a gama de revestimentos iglidur com placas, películas e o primeiro pó isento de PTFE, de forma a promover tempos de funcionamento mais longos e uma modernização rápida dos sistemas de transporte existentes

Em muitos sistemas de transporte, os revestimentos desgastados causam avarias desnecessárias, quer na indústria alimentar e de bebidas, quer na manipulação de materiais. De forma a resolver este problema, a igus oferece pós de revestimentos fabricados em polímeros de elevado desempenho, os chamados pós de revestimentos iglidur, que tornam as superfícies significativamente mais resistentes ao desgaste, permitindo uma longa duração de vida. Para facilitar a modernização de sistemas já existentes por parte dos utilizadores, a igus passa a disponibilizar placas revestidas que podem ser cortadas à medida e instaladas de forma flexível. A gama de produtos é complementada pelo IC-05PF, o primeiro revestimento isento de PTFE‑, destinado a aplicações com elevados requisitos de higiene. As novas soluções de revestimentos garantem uma maior fiabilidade dos processos e tempos de funcionamento prolongados nos sistemas de transporte.
Problemas numa linha de engarrafamento de bebidas surgem quando as garrafas já não deslizam corretamente sobre a placa transportadora, ficando presas ou abrandando o ciclo de produção. Um colaborador tem de intervir para repor o fluxo de materiais de imediato. Este cenário não é um caso isolado na indústria. Os sistemas automatizados de manipulação de materiais também são abrandados por rampas de encomendas desgastadas, por exemplo. Muitas vezes isto acontece por uma razão simples, uma vez que o revestimento, normalmente composto por PTFE, se desgasta rapidamente e aumenta o coeficiente de atrito. A solução desenvolvida pela igus foca-se no revestimento iglidur. Os pós de revestimento fabricados em polímeros de elevado desempenho oferecem propriedades de baixo atrito e resistência ao desgaste, tornando-se fiáveis para componentes fabricados em metal, plástico e aço inoxidável. “Os testes realizados no laboratório da igus demonstraram que os objetos, incluindo sacos de plástico com descargas de eletricidade estática, deslizam sobre o revestimento”, afirma Marc Trenkler, Gestor de Produto da gama de revestimentos iglidur na igus. “Os nossos revestimentos em polímeros são até 10 vezes mais resistentes ao desgaste do que os revestimentos convencionais em PTFE.” Esta característica assegura superfícies de longa duração que impressionam mesmo sob condições difíceis e otimizam o funcionamento dos sistemas.
Revestimentos versáteis – agora também disponíveis numa versão isenta de PTFE
Os revestimentos são adequados para vários sistemas de transporte que estão expostos a cargas pesadas na operação diária. A igus desenvolveu o pó de revestimento IC-05, em conformidade com as normas da FDA e da UE 10/2011, especialmente para aplicações com ciclos elevados e exigentes em termos de higiene, tais como sistemas de alimentação com vibração ou placas metálicas que posicionam garrafas de bebidas para um sistema de embalamento. Este produto está agora também disponível numa versão isenta de PTFE, o IC-05PF. “Estamos, por isso, a oferecer aos utilizadores uma alternativa de material segura no âmbito da discussão sobre as possíveis proibições dos PFAS”, explica Marc Trenkler. Esta inovação significa que produtos como caixas de bebidas, garrafas individuais ou outros bens exigentes em termos de higiene também podem ser transportados de forma fiável através das rampas revestidas.
Otimização rápida e soluções de revestimento personalizadas
Com o objetivo de modernizar os sistemas sem grande esforço, a igus passa a oferecer também placas e malhas de aço inoxidável com pós de revestimento iglidur. “As placas e as malhas podem ser facilmente instaladas em sistemas existentes para reduzir o desgaste e os coeficientes de atrito”, explica Marc Trenkler. Graças à maior espessura da sua camada, as placas oferecem uma proteção contra o desgaste particularmente robusta. A malha metálica, por outro lado, pode ser cortada e dobrada de forma flexível e a superfície de contacto reduzida diminui ainda mais o atrito no processo. Contudo, se os clientes preferirem revestir as suas peças diretamente, a igus também disponibiliza um serviço de revestimento para todos os componentes eletricamente condutores feitos de metais como o aço, o bronze ou o alumínio. Através do configurador online para revestimentos iglidur, os utilizadores podem carregar um modelo CAD da sua peça, comparar os diferentes pós de revestimento entre si e selecionar a espessura de revestimento desejada. A ferramenta calcula o preço e o prazo de entrega automaticamente – para uma seleção rápida da solução certa. Em alternativa, os clientes têm a opção de enviar a sua peça para a igus e solicitar a execução do revestimento como um serviço ou adquirir o pó de revestimento pretendido diretamente na nossa loja e realizar o revestimento por conta própria.