Mesmo quando funcionam corretamente, os produtos industriais difíceis de montar ou operar podem originar tempos de paragem desnecessários, erros de utilização e custos adicionais. Por este motivo, a igus foca-se no design orientado para a aplicação ao desenvolver novos produtos. Três produtos venceram o prestigiado prémio iF Design Award 2026 devido a esta abordagem, sendo que o júri internacional ficou impressionado com uma coroa rotativa deslizante com um batente angular de 360° integrado. Foram também distinguidas as chumaceiras com flange bipartidas que aceleram a substituição das calotas em locais de difícil acesso, bem como a aplicação igusGO, apoiada por inteligência artificial. Esta aplicação demonstra, de forma imediata, quais os produtos da igus que podem ser utilizados para projetar aplicações isentas de lubrificação, melhorando a tecnologia e reduzindo os custos.
Já são conhecidos os vencedores da 10.ª edição dos Prémios Vector 2026 da igus: o Porto de Roterdão conquistou o prémio de ouro, graças ao seu sistema de fornecimento de energia a partir de terra para navios de cruzeiro. O Vector de prata foi atribuído à empresa Jenaer Antriebstechnik GmbH, pelo desenvolvimento de um sistema de posicionamento de ultra-precisão para a produção de microchips. Por sua vez, o Royal Ballet and Opera de Londres conquistou o Vector de bronze, graças a uma torre de palco com 37 metros de altura, equipada com tecnologia multimédia elevatória. A empresa Membion GmbH, que desenvolveu um biorreator de membrana para a filtragem de microplásticos na água potável, foi a grande vencedora do Vector verde. Nesta edição de aniversário do concurso, que distingue aplicações criativas e sustentáveis com calhas articuladas, a igus recebeu um número recorde de 424 candidaturas, provenientes de 36 países.
Numa época em que os conflitos globais e a incerteza económica estão a prejudicar muitas indústrias, a capacidade de inovar continua a ser essencial para o crescimento e para a competitividade. Com 227 novos motion plastics, a igus prova que as inovações podem surgir precisamente quando as condições são difíceis. De forma a continuar a crescer, a empresa investiu fortemente em novas infraestruturas e em automação, o que resultou em prazos de entrega ainda mais rápidos. Além disso, a igus está a expandir as suas atividades globais através de novas filiais e do aumento das existentes, com o objetivo de reforçar ainda mais a proximidade com os clientes através da produção local.
Cada vez mais robôs móveis estão a ser utilizados na indústria. De acordo com a Federação Internacional de Robótica (IFR), foram vendidos um total de 200.000 robôs colaborativos em todo o mundo, em 2024, em que 51% destes eram robôs para transporte e logística. Sempre que é necessária interação humana, processos variáveis ou mudanças frequentes de local, os robôs humanóides são vistos como uma tecnologia promissora. No entanto, na prática, a sua utilização falha, frequentemente, devido aos elevados custos de investimento e à integração complexa. Na Feira de Hannover, a igus apresentou uma visão geral das novas soluções de robótica low-cost que facilitam a entrada das empresas neste setor. Desde o robô AMR ReBeL Pallet Mover e 95 novos robôs humanóides disponíveis na plataforma RBTX, com sistemas de controlo por IA que, no futuro, permitirão treinar robôs de forma intuitiva através de comandos por gestos e por voz.