A igus destaca-se com um design industrial intuitivo e orientado para a aplicação
Maio 27, 2026
Três prémios para a igus: as coroas rotativas deslizantes iglidur PRT, as chumaceiras flangeadas bipartidas igubal e a aplicação igusGO conquistam o iF Design Award 2026.

Mesmo quando funcionam corretamente, os produtos industriais difíceis de montar ou operar podem originar tempos de paragem desnecessários, erros de utilização e custos adicionais. Por este motivo, a igus foca-se no design orientado para a aplicação ao desenvolver novos produtos. Três produtos venceram o prestigiado prémio iF Design Award 2026 devido a esta abordagem, sendo que o júri internacional ficou impressionado com uma coroa rotativa deslizante com um batente angular de 360° integrado. Foram também distinguidas as chumaceiras com flange bipartidas que aceleram a substituição das calotas em locais de difícil acesso, bem como a aplicação igusGO, apoiada por inteligência artificial. Esta aplicação demonstra, de forma imediata, quais os produtos da igus que podem ser utilizados para projetar aplicações isentas de lubrificação, melhorando a tecnologia e reduzindo os custos.
Desde 1954, os prémios iF Design Awards têm sido um dos maiores e mais importantes concursos de design do mundo. Este ano, um júri independente, composto por 129 especialistas internacionais, líderes em design e sustentabilidade, avaliou mais de 10.000 candidaturas de 68 países. Os vencedores do iF Design Award 2026, na categoria de design de produtos industriais, incluem a coroa rotativa deslizante iglidur PRT-04-TS-360 da igus. O casquilho auto-lubrificado possui um batente de rotação que pode ser ajustado manualmente e que permite posições de rotação definidas de até 720° em vez dos habituais 360°. Isto permite que os componentes sejam rodados de forma segura e controlada, como por exemplo, em máquinas, sistemas de automação, ecrãs ou plataformas de câmaras. Outra característica especial do design reside no facto de a igus ter conseguido tornar a coroa rotativa deslizante 60% mais leve, 50% mais compacta e 20% mais económica em comparação com o modelo anterior. Simultaneamente, os casquilhos auto-lubrificados funcionam com plásticos de elevado desempenho da igus, pelo que não necessitam de lubrificação ou de manutenção, o que reduz os custos da operação.
Reduza o tempo de montagem em 80%
As chumaceiras com flange bipartidas igubal, fabricadas em polímeros de elevada performance da igus, também impressionaram o júri internacional do iF Design Award de 2026. Estas expandem a gama de produtos existente de chumaceiras bipartidas da série e foram concebidos para pontos de apoio em máquinas e sistemas de difícil acesso. O grande destaque reside no facto de, graças ao seu design bipartido, os operadores poderem montar as chumaceiras diretamente no veio sem remover os componentes circundantes, que se traduz numa poupança de tempo de até 80%. Os utilizadores de chumaceiras com flange convencionais podem mudar para a alternativa em plástico de elevado desempenho sem quaisquer modificações no projeto, uma vez que a distância entre os furos da chumaceira é idêntica. A alteração permite ainda reduzir o peso em cerca de 80%. Ao mesmo tempo, as rótulas e chumaceiras igubal reduzem os custos operacionais, uma vez que não requerem manutenção graças à isenção de lubrificação.
Pesquisa de produtos com uma abordagem de simulação
Quais os componentes da igus que podem beneficiar cada aplicação? Para responder a esta questão, a igus oferece uma pesquisa de produtos, um livechat no website, catálogos e aconselhamento através dos especialistas. Com a aplicação igusGO, a igus promete agora uma alternativa que permite economizar tempo. O funcionamento é simples, uma vez que os utilizadores tiram uma fotografia da aplicação que pretendem, como por exemplo, uma máquina de café ou uma máquina agrícola. A inteligência artificial da igusGO consegue reconhecer cerca de 1.000 casos de utilização até ao momento, sendo que este número cresce todos os dias. A inteligência artificial analisa, então, a aplicação e sugere os componentes adequados da igus. Os utilizadores podem também descobrir mais informações sobre aplicações já realizadas em máquinas comparáveis e com componentes semelhantes. Através da ligação para a loja online da igus, é possível obter informações sobre o respetivo produto, encomendar ou solicitar um orçamento. A experiência imersiva do utilizador é uma característica especial do projeto, pois a aplicação combina o ambiente de trabalho real com uma análise digital, o que torna a interação com a tecnologia particularmente intuitiva. A igusGO está disponível gratuitamente, seja como aplicação para Android e iOS ou como aplicação web, em vários idiomas.