A igus lança uma gama de casquilhos deslizantes resistentes ao desgaste isentos de PTFE

Publicado em: Junho 11, 2025

Mesmo a tempo da Feira de Hanôver, a igus anunciou um avanço significativo: a equipa de desenvolvimento em Colónia conseguiu produzir os casquilhos deslizantes em polímeros das séries iglidur G, iglidur X e iglidur H, utilizados em máquinas, sistemas e veículos por todo o mundo, sem PTFE. Esta é uma boa notícia para muitas empresas que já procuram alternativas para o futuro, devido à perspetiva de regulamentações mais rigorosas sobre os PFAS ou até mesmo de uma possível proibição.

Ler mais...

A igus atinge a marca de mil milhões em vendas e aumenta o número de clientes altivos em 5%

Publicado em: Junho 3, 2025

Com 277 inovações dos motion plastics em 2025, a igus apresenta um número recorde de novos produtos em polímeros isentos de lubrificação, segundo o lema “ZERO Lubrificação”: desde materiais isentos de PTFE e séries de calhas articuladas feitas em materiais reciclados, até um novo tipo de certificado para salas limpas e um robô humanoide. Este é o resultado de um investimento contínuo em investigação e desenvolvimento para oferecer aos clientes soluções de última geração. Apesar da difícil situação geopolítica e económica em 2024, a empresa especialista em motion plastics conseguiu aumentar o número de clientes ativos em 5% e manter o seu volume de negócios de mil milhões de euros. Com vendas de 1.105 mil milhões de euros, a empresa registou uma diminuição moderada de 2,5% no volume de negócios.

Ler mais...

Reduza os custos nas pontes rolantes até 40% com as novas glide-chains da igus

Publicado em: Maio 27, 2025

A igus, especialista em calhas articuladas, apresentou na Feira de Hanôver a sua nova gama de calhas articuladas denominadas “glide-chain”. Esta gama foi desenvolvida especificamente para aplicações deslizantes e é ideal para cursos até 30m, como é o caso, por exemplo, das pontes rolantes. O design compacto permite uma redução de custos de 30 a 40%.

Ler mais...

Este robô transporta caixas até 600 kg

Publicado em: Maio 20, 2025

Esta empresa francesa, a SCALLOG desenvolveu um robô autónomo chamado “Boby” que pode transportar caixas que pesem até 600 kg em armazéns logísticos. Para maximizar o alcance do robô e minimizar a sua manutenção, os engenheiros confiam nos casquilhos deslizantes iglidur isentos de lubrificação da igus, a empresa especializada em plásticos resistentes ao desgaste e que são significativamente mais leves do que as soluções metálicas comparáveis.

Ler mais...

A nova solução para os terminais portuários do futuro: A igus já atingiu 2.000 gruas STS equipadas com calhas articuladas

Publicado em: Maio 13, 2025

Os portos marítimos estão sob pressão em todo o mundo, para se manterem competitivos, os terminais têm de descarregar e carregar navios maiores em períodos de tempo mais curtos. Por isso, cada vez mais operadores utilizam componentes modernos como as robustas calhas articuladas da igus, compatíveis com a Indústria 4.0. A empresa especialista em motion plastics equipou agora o 2.000º pórtico portuário STS com calhas articuladas e está a equipar cada vez mais terminais preparados para o futuro.

Ler mais...