Verão, sol e custos operacionais reduzidos: a igus torna as pérgulas isentas de manutenção

Setembro 9, 2026

Graças aos casquilhos em polímero isentos de lubrificação, o fabricante francês Sunilux poupa cerca de 20.000 horas de trabalho de manutenção e 25.000 euros em lubrificantes

Isentos de lubrificação e de corrosão, resistentes aos raios UV e ao gelo: a Sunilux utiliza casquilhos e anilhas deslizantes iglidur G, bem como casquilhos com dupla flange, fabricados em iglidur M250, nas suas pérgulas elétricas. (Fonte: igus SE & Co. KG)

Manter os custos de serviço baixos em períodos de escassez de mão-de-obra qualificada é uma meta alcançada pelo fabricante francês de pérgulas bioclimáticas, Sunilux, graças à utilização de casquilhos em polímero, isentos de lubrificação e de manutenção, da igus. Desta forma, a empresa consegue oferecer uma garantia de dez anos acima da média para as coberturas de terraço, enquanto poupa, simultaneamente, 20.000 horas de trabalhos de manutenção e 25.000 euros em custos de lubrificação.

Está, finalmente, no terraço a desfrutar de um gelado ao sol, quando, de repente, surge uma chuva torrencial, mas para evitar que esta mudança de tempo estrague o momento, a empresa francesa Sunilux desenvolveu a pérgula elétrica Solembra, destinada a habitações e a estabelecimentos de restauração. As perfis de alumínio podem ser movidos ao toque de um botão, criando uma cobertura fechada numa questão de segundos, com proteção contra o sol e a chuva, um sistema que tem garantido cada vez mais sucesso à Sunilux no mercado. Este crescimento traz também desafios acrescidos, visto que quanto maior for o número de pérgulas instaladas mais crucial se torna a sua fiabilidade para impedir que os custos de assistência técnica se elevem rapidamente. “Precisamos, por isso, de componentes de baixa manutenção,” afirma Adrien Dufour, Responsável de Investigação, Engenharia e Qualidade na Sunilux, sublinhando que “os casquilhos para os perfis ajustáveis, por exemplo, são elementos cruciais”, uma vez que estão expostos às tempestades, à humidade, à geada e à radiação UV, durante todo o ano.

Casquilhos em plástico em vez de metal, isentos de lubrificação e de corrosão, resistentes ao gelo e aos raios UV

“Decidimos eliminar os casquilhos metálicos tradicionais e apostar nos casquilhos em polímero da igus, isentos de manutenção e resistentes à corrosão”, afirma Adrien Dufour. “Uma decisão da qual não nos arrependemos, porque permitiu-nos reduzir, significativamente, os custos de assistência e, ao mesmo tempo, oferecer aos clientes uma garantia de dez anos.” A Sunilux utiliza casquilhos e anilhas deslizantes, fabricadas em iglidur G, bem como casquilhos com dupla flange, fabricados em iglidur M250, na sua pérgula elétrica. Ao abrir e fechar, cada uma dos 30 perfis da pérgula roda sobre um eixo em aço inoxidável através de dois casquilhos, existindo ainda outros 30 casquilhos feitos em plástico de elevado desempenho, numa guia móvel em cada um dos dois lados da pérgula. Este elemento acompanha o movimento dos perfis e ajuda a garantir que o sistema se mantém perfeitamente vedado contra a chuva quando se encontra fechado. Os casquilhos em polímero são adequados para um funcionamento contínuo isento de manutenção, dado que, ao contrário dos casquilhos metálicos, não requerem lubrificação, pois os lubrificantes sólidos integrados garantem um funcionamento a seco com baixo atrito. Além disso, são resistentes à corrosão provocada pela chuva, resistentes aos raios UV e adequados para uma utilização contínua sob temperaturas extremas desde os 40 °C negativos até aos +130 °C. Ao mesmo tempo, oferecem elevada resistência à sujidade por não apresentarem uma película lubrificante onde as partículas possam aderir.

“Os casquilhos em polímero têm uma importância estratégica para nós”

Ao utilizar os casquilhos em polímero, a Sunilux alcança uma dupla poupança, visto que se os engenheiros de manutenção tivessem de lubrificar os pontos de apoio uma vez por ano, como sucederia com várias alternativas metálicas, segundo a empresa, isso representaria um total de cerca de 20.000 horas de trabalho, para os sistemas atualmente instalados, ao longo do período de garantia de dez anos. A este valor acresce ainda uma poupança de cerca de 25.000 euros em lubrificantes. “Os casquilhos em polímero isentos de manutenção representam, por isso, um valor estratégico para nós,” diz Adrien Dufour, sublinhando ainda que “estes elementos reduzem, significativamente, a carga de trabalho das equipas operacionais e diminuem os custos de material, o que constitui um fator crítico perante a escassez crescente de mão-de-obra qualificada.”

Filename: PM3026-1.jpg

Filename: PM3026-PT.docx

Filename: PM3026-PT.pdf

Palavras-chave do artigo