Segurança na produção de baterias com testes de longa duração: nova certificação das calhas articuladas da igus para salas limpas secas

Julho 1, 2025

As calhas articuladas E6, e-skin flat, e-skin soft e as easy E14 provam a sua aptidão para salas limpas secas nos testes de longa duração do Fraunhofer IPA

As calhas articuladas da igus provaram agora a sua aptidão para salas limpas secas em testes a longo prazo e receberam dois novos certificados do Fraunhofer IPA. (Fonte: igus GmbH)

Há dois anos, a igus apresentou as calhas articuladas E6.29, as primeiras calhas articuladas certificadas para salas limpas secas. De modo a oferecer aos clientes uma segurança a longo prazo, a especialista em motion plastics encomendou ao Fraunhofer IPA um teste para investigar o comportamento de desgaste das suas calhas articuladas em salas limpas secas, com resultados positivos. Em conjunto com o IPA, a empresa desenvolveu agora novos certificados que confirmam a aptidão das calhas articuladas E6, e-skin flat, e-skin soft e easy chain E14 para salas limpas secas em testes a longo prazo.

É essencial um elevado grau de limpeza na produção de semicondutores e baterias. Uma vez que estas tecnologias têm de proporcionar um desempenho cada vez maior e ser tão pequenas quanto possível, estão a tornar-se mais sensíveis. Isto também aumenta os requisitos relativos aos ambientes de produção, que são cumpridos por uma combinação de salas secas e salas limpas. Contudo, nem todos os componentes das máquinas conseguem suportar estas condições ambientais exigentes. “Em salas limpas secas, muitos sistemas têm uma duração de vida curta e precisam de ser substituídos ao fim de dois a três meses”, explica Kira Weller, Gestora de Produto de calhas articuladas na igus. “As emissões de partículas, em particular, podem aumentar significativamente devido às condições secas, uma vez que os materiais muitas vezes não são projetados para tal e tornam-se frágeis.” Por isso, a igus testou a sua gama de calhas articuladas compatíveis com salas limpas, tais como as séries e-skin soft, e-skin flat e E6, neste ambiente seco. “Juntamente com o Fraunhofer IPA, desenvolvemos agora dois novos certificados que aprovam a durabilidade e pureza destas calhas articuladas em ambientes secos com uma humidade relativa inferior a 1%”, diz Weller.

Elevado grau de limpeza ao longo de 10 meses e 15 milhões de ciclos

Os dois novos certificados estão divididos em “Pré-envelhecimento” e “Comportamento em envelhecimento”. Para o certificado de “Comportamento em envelhecimento”, dois dos sistemas de calhas articuladas, a série E6.J e o sistema e-skin flat, foram testados numa sala seca durante um período de 10 meses. No processo, completaram mais de 15 milhões de ciclos. Os sistemas foram testados e certificados para a sua classe ISO de dois em dois meses. O sistema e-skin flat resistiu aos ciclos sem problemas e recebeu a melhor certificação possível de ISO Classe 4. Uma certificação mais elevada não é possível porque o ambiente de teste não permite isto (sala limpa e seca ISO Classe 3 com uma humidade relativa inferior a 1%, corresponde a temperatura de orvalho de -40°C). A série E6.J também foi capaz de manter este resultado durante quatro meses, mas acabou com a classe ISO 5, o que é um resultado muito bom para a produção de baterias.

O certificado de “pré-envelhecimento”, que foi dado para os sistemas de calhas articuladas e-skin soft e easy chain E14, certificando os sistemas após 15 milhões de ciclos e 10 meses em sala seca. Também aqui, as calhas articuladas da igus receberam a melhor certificação possível de ISO Classe 4. Graças a estes estudos a longo prazo e certificações do Fraunhofer IPA, a igus conseguiu confirmar que os sistemas de calhas articuladas têm emissões de partículas muito baixas e são, portanto, seguros para a automação em salas limpas secas.

Pode encontrar mais informações sobre os componentes da igus para salas limpas aqui: https://www.igus.pt/info/industries-cleanroom

Filename: PM2125-1.jpg

Filename: PM2125-PT.docx

Filename: PM2125-PT.pdf

Palavras-chave do artigo