Rodas dentadas de alta precisão a partir de impressão 3D com uma duração de vida até cinco vezes superior

Agosto 5, 2025

A igus lança a iglidur i4000, a primeira resina para impressão 3D do mundo para rodas dentadas resistentes ao desgaste

As rodas dentadas são o centro de muitos sistemas mecânicos. Acionam máquinas, possibilitam movimentos precisos em robôs e são indispensáveis em caixas redutoras e máquinas de venda automáticas. As rodas dentadas personalizadas e com elevada duração de vida são cada vez mais procuradas. Por este motivo, a igus desenvolveu agora uma nova resina de impressão 3D para o processo DLP com a iglidur i4000. O material inovador foi especificamente concebido para os requisitos especiais das rodas dentadas. Em comparação com as resinas convencionais para impressão 3D, estas têm um alongamento de rutura 13 vezes superior e uma duração de vida cinco vezes superior.

Há três anos, a igus, especialista em plásticos, lançou a sua primeira resina, a iglidur i3000. Caracteriza-se pela sua alta resolução e precisão no processo DLP para a produção de peças resistentes ao desgaste. “Ao longo dos últimos dois anos, temos assistido a uma crescente procura de rodas isentas de lubrificação, numa grande variedade de formas e tamanhos. As resinas são uma boa opção, pois o processo permite uma qualidade de componente semelhante à da injeção”, explica Jonas Burk, Diretor da unidade de negócio de Fabrico Aditivo na igus GmbH. É por isso que a igus avançou com a sua investigação sobre as resinas sintéticas e desenvolveu o iglidur i4000, um material que é particularmente adequado para o fabrico de rodas dentadas precisas e resistente ao desgaste. “Especialmente durante o pré-desenvolvimento, quando se trata de prova de conceito ou prova de principio, a resina é ideal para protótipos de rodas dentadas porque a produção por DLP é rápida e económica. É possível fazer personalizações num curto espaço de tempo”, afirma Burk. O material é adequado para impressoras DLP, SLA e LCD.

Aumento da duração de vida num fator de cinco
Para além das especificações mecânicas, as resinas convencionais não são geralmente concebidas para o desgaste e a carga em aplicações de rodas dentadas. “A nossa resina foi especialmente concebida para cumprir os requisitos relativos ao desempenho, flexibilidade e robustez”, explica Burk. A resina iglidur i4000 foi desenvolvida em estreita cooperação com os clientes e caracteriza-se por uma elevada resistência ao desgaste e alongamento de rutura, o que é importante porque as rodas dentadas estão expostas a uma carga permanente durante o movimento. Os testes realizados no laboratório de testes da igus com 5.500 m2 mostram que o iglidur i4000 tem uma duração de vida cinco vezes superior e um alongamento de rutura 13 vezes superior, comparativamente com o i3000 e as resinas de elevada resistência. As características autolubrificantes do material também permitem aos utilizadores dispensar massa lubrificante ou óleo na aplicação, o que torna as rodas dentadas isentas de lubrificação e manutenção. Os primeiros clientes já estão a utilizar a nova resina.

Pode encontrar mais informações sobre a impressão 3D da igus aqui: www.igus.pt/3d-printing

Filename: PM2825-1.jpg

Filename: PM2825-PT.docx

Filename: PM2825-PT.pdf

Palavras-chave do artigo