Reconhecimento pela solução da igus para a sustentabilidade portuária: a igus ganha o prémio da “Inovação Marítima do Ano”
Fevereiro 25, 2026
O sistema móvel de alimentação de energia elétrica a partir de terra iMSPO destaca-se na promoção de operações portuárias flexíveis e ecológicas

Com a sua tomada de energia móvel a partir de terra (iMSPO), a igus desenvolveu um sistema móvel para fornecimento de energia para terminais portuários, que pode ser movimentado de forma flexível, dependendo da posição dos navios no cais. O sistema permite aos navios desligarem os motores nos terminais portuários e utilizarem a energia elétrica de terra, que é mais ecológica, reduzindo significativamente as emissões de CO2. Pela sua solução inovadora para possibilitar operações portuárias flexíveis e sustentáveis, a igus foi agora distinguida com a “Inovação Marítima do Ano”. O prémio foi entregue durante a conferência da Associação Americana de Autoridades Portuárias (AAPA) no Quebeque, Canadá.
A tomada de energia móvel para terminais portuários (iMSPO) da igus oferece uma solução inovadora para os desafios dos portos modernos. O sistema, que cumpre normas técnicas internacionais como a IEC 80005-1 e ajuda os utilizadores a superar as restrições com as infraestruturas e requisitos operacionais complexos. Devido à dimensão crescente dos navios, os terminais portuários enfrentam a difícil tarefa de fornecer a todos os navios uma ligação permanente de energia elétrica. É aqui que o iMSPO entra em ação: este sistema consiste num carro móvel que se desloca com uma caixa de tomadas. Um sistema de calhas articuladas da igus ao longo do cais, guia os cabos elétricos de forma segura e fiável. Ao contrário das ligações fixas, o sistema pode ser posicionado de forma flexível ao longo de todo o cais sem interferências. Assim, a ligação à rede elétrica pode ser garantida independentemente da dimensão ou da localização dos navios. Este conceito permite aos operadores portuários poupar custos consideráveis: menos cabos e obstruções de acesso aos navios, investimentos mais baixos e custos de manutenção reduzidos. Ao mesmo tempo, permite que os navios desliguem os seus geradores a diesel enquanto atracam, o que reduz significativamente as emissões de CO2. Tanto o ambiente como a saúde das pessoas que vivem perto do porto beneficiam desta solução. O sistema já provou o seu valor em vários portos mundiais, tais como Hamburgo, Copenhaga, Trieste, Valência e Bilbau. Até agora, foram feitas mais de 250 ligações a navios, que garantiram um total de 17 milhões de kWh de eletricidade.
O iMSPO garante operações portuárias mais flexíveis e sustentáveis
Graças a esta solução portuária sustentável, a igus foi distinguida como a “Inovação Marítima do Ano” na conferência da Associação Americana de Autoridades Portuárias (AAPA) no Quebeque, Canadá. A igus distinguiu-se contra uma forte concorrência: foram submetidas 62 candidaturas na nova categoria, que reconhece tecnologias pioneiras na indústria marítima. O júri, composto por mais de 40 especialistas independentes, escolheu o sistema da igus, que desempenha um papel fundamental para a promoção das operações portuárias mais flexíveis e sustentáveis. Alan Kwoo, gestor de tecnologias portuárias da igus Canadá, recebeu o prémio: “Estamos orgulhosos da nossa equipa e do trabalho que estamos a realizar para ajudar os terminais portuários e a indústria marítima a criar um futuro mais sustentável.” Este reconhecimento demonstra a importância das soluções inovadoras, flexíveis, económicas e ecológicas para a indústria. Michael Blass, CEO para sistemas de calhas articuladas na igus SE & Co. KG, acrescenta: “O sucesso do iMSPO confirma o nosso compromisso em continuar a investir em novos produtos para um desenvolvimento sustentável e inteligente, para terminais portuários e não só.”
Pode encontrar mais informações sobre as soluções da igus para o fornecimento de energia elétrica em terminais portuários aqui: https://www.igus.pt/ramos-industriais/shore-power