Quando uma piscina se torna numa fonte sustentável de energia
Novembro 4, 2026
A empresa SKYVOLUTION Energy GmbH produz coberturas inteligentes para piscinas com módulos fotovoltaicos integrados e calhas articuladas da igus

Quem tem uma piscina no jardim poderá, no futuro, utilizá-la não só para nadar no verão, mas também para produzir eletricidade. A empresa austríaca SKYVOLUTION Energy GmbH desenvolveu, para o efeito, uma cobertura retrátil com módulos fotovoltaicos integrados. O sistema combina a proteção a vários níveis, o design e um produto de energia sustentável numa única solução. Contudo, a integração dos painéis solares apresentou desafios, visto que os cabos elétricos tinham de ser guiados através da estrutura móvel num espaço confinado e num ambiente exposto à humidade e a vapores de cloro. A igus disponibilizou a solução ideal com calhas articuladas compactas e robustas, incluindo uma versão personalizada especialmente para esta aplicação.
A cobertura inteligente para piscinas da empresa SKYVOLUTION combina inovação e sustentabilidade, quando se está a nadar, os segmentos individuais ficam recolhidos uns sobre os outros na extremidade da piscina. Se quiser, o painel de maior dimensão no topo, mesmo quando o sistema está recolhido pode gerar eletricidade. Quando os utilizadores querem aproveitar todo o potencial do sistema, uma só pessoa pode puxar os segmentos ao longo da piscina. Estes estendem-se como um telescópio, deslocando-se ao longo de uma guia linear particularmente plana e de um só lado. Os painéis da cobertura, fabricados em vidro de segurança laminado, contém meias células monocristalinas que geram eletricidade, podendo atingir até 8.400kWh por ano, dependendo da configuração e da localização. O desenho permite a entrada de muita luz natural na piscina, esta luz solar refletida também pode ser aproveitada para gerar eletricidade. Ao mesmo tempo, a cobertura reduz a evaporação e as perdas de calor da piscina.
No entanto, a partir do exterior, toda esta impressionante tecnologia deve ser pouco visível. Foi precisamente isso que gerou ao fundador, Roland Altenberger, um desafio, uma vez que a infraestrutura elétrica teve que ser totalmente integrada no design. Cada elemento da cobertura tem o seu próprio quadro elétrico, ao qual os cabos elétricos dos módulos fotovoltaicos estão diretamente ligados. No que diz respeito ao guiamento dos cabos elétricos, a empresa SKYVOLUTION optou por calhas articuladas da igus, produzidas em plástico de elevado desempenho, desenvolvidas especificamente para esta aplicação. Isto permite que os cabos confecionados sejam guiados de forma segura e quase invisível de módulo para módulo. No maior painel da cobertura, uma calha articulada da igus, da séria E4.31L, proporciona uma ligação ao solo protegida. A partir daí, uma mangueira corrugada conduz ao inversor. Como resultado, a complexidade técnica permanece praticamente invisível para o observador, sem que a funcionalidade ou a fiabilidade sejam comprometidas.
As calhas articuladas são resistentes à humidade e ao cloro
Os componentes no interior da cobertura fotovoltaica estão constantemente expostos a ar com um teor de cloro. O problema reside no facto do cloro ser significativamente mais corrosivo do que a humidade normal. Este é depositado nas superfícies juntamente com o vapor de água, o que pode levar à corrosão dos componentes metálicos. Os componentes plásticos convencionais, em contrapartida, apresentam sinais de fragilização, microfissuras e uma perda de resistência ao impacto. A isto somam-se flutuações de temperatura significativas entre o dia e a noite, as quais colocam uma tensão adicional sobre o material. “As calhas articuladas da igus resistem a estas condições de forma fiável”, afirma Altenberger. “O material tem uma longa duração de vida, por isso o sistema de guiamento de cabos elétricos na cobertura das piscinas pode funcionar sem avarias nem manutenção durante muitos anos. Esta é uma vantagem clara para nós e para os nossos clientes, refletindo os nossos elevados padrões em termos de qualidade e durabilidade.”
O design personalizado compensa para um espaço de instalação confinado
O espaço de instalação necessário para a cobertura telescópica das piscinas é surpreendentemente reduzido. “Como os painéis individuais deslizam uns nos outros, há muito pouco espaço disponível para os cabos elétricos flexíveis”, confirma Altenberger. “As soluções convencionais não conseguiram responder aos requisitos relativos ao espaço de montagem e à manobrabilidade.” Em estreita cooperação com a igus, a empresa SKYVOLUTION desenvolveu, por isso, uma solução especialmente personalizada, com base nas calhas articuladas da série 1400, as quais guiam de forma segura os cabos solares através das partes móveis até aos quadros elétricos, mesmo em espaços confinados. A série 1400 caracteriza-se pela sua montagem fácil e versátil, elevada robustez combinada com um funcionamento silencioso, bem como uma longa duração de vida e uma vasta gama de opções de fixação. A utilização de plásticos de elevado desempenho tribologicamente otimizados torna as calhas articuladas da igus particularmente robustas e resistentes ao desgaste. “A igus empenha-se em garantir que a tecnologia não impede a criatividade dos engenheiros de projeto. Esta flexibilidade foi determinante para a implementação deste projeto. O resultado é uma solução à prova de avarias que combina proteção, produção sustentável de energia e um desenho atrativo num único sistema”, afirmou Altenberger.
Pode encontrar mais informações sobre a cobertura fotovoltaica para piscinas e outras soluções da empresa SKYVOLUTION, tais como coberturas fotovoltaicas para garagens ou para terraços, aqui: https://www.xxxvolution.at
Pode encontrar mais informações sobre as calhas articuladas da igus aqui: https://www.igus.pt/calhas-articuladas