Por menos de 53.000 euros*: a igus apresenta o robô humanoide Iggy Rob

Agosto 12, 2025

Desenvolvido pela empresa sediada em Colónia, o robô de polímero com dois braços oferecerá suporte versátil no futuro, com fase de testes incluída antes da aquisição.

A igus apresenta o Iggy Rob, o seu primeiro robô humanoide. (Fonte: igus GmbH)

Os robôs humanoides estão prestes a revolucionar a indústria. Enquanto outros sistemas são muito caros, a igus está agora a oferecer o seu primeiro robô humanoide, Iggy Rob, como uma solução de baixo custo, face as soluções apresentadas pela indústria. Por 52990,90 €, apoia empresas na produção industrial, nos serviços ou com tarefas de transporte. Para ganhar experiência com o novo ajudante, a igus está a oferecer às empresas a opção de “teste antes do investimento”.

A tendência mostra uma direção clara: segundo as estimativas, 20 milhões de robôs humanoides poderão estar a ser utilizados na indústria em 2030. A procura por tecnologia também está a crescer rapidamente entre as empresas europeias. No entanto, os robôs humanoides são atualmente muito caros e as primeiras aplicações potenciais ainda têm de ser identificadas em muitos locais. Determinada a mudar esse panorama, a igus — especialista em motion plastics com sede em Colónia — apresenta o Iggy Rob: um robô humanoide de baixo custo, equipado com dois braços e uma base robusta com rodas, que permite uma ampla variedade de aplicações. “O nosso mundo foi feito por pessoas para pessoas, o que significa que o potencial dos robôs humanoides é enorme”, explica Alexander Mühlens, Diretor da unidade de negócio de Automação Low-cost da igus.

Oito horas de trabalho sem intervalo

O Iggy Rob tem cerca de 1,70 m de altura e pode deslocar-se durante oito horas com uma única carga. Cumprimenta os colegas com um sorriso, dois braços robóticos ReBeL e duas mãos biónicas. Equipado com um sensor LIDAR e câmaras 3D para deteção de objetos, o robô navega no seu ambiente com facilidade. A igus opera-o com o seu próprio igus Robot Control. O robô está aprovado para gestão de frotas em conformidade com a norma VDE 5050 e possui certificação CE. Ao adicionar uma interface ROS2, o Iggy Rob cumpre os requisitos da robótica moderna.

A AMR prepara o terreno para o futuro

O Iggy Rob é baseado no robô móvel autónomo (AMR) ReBeL Move. Graças ao apoio em três pontos, a plataforma móvel apresenta elevada resistência. De forma deliberada, a igus deixou de fora as pernas dos seus robôs humanoides, aproveitando o facto de que a infraestrutura para AMRs já se encontra altamente desenvolvida em diversas instalações industriais. Com uma capacidade de carga de 50 kg e uma carga útil de 100 kg, o ReBeL Move cumpre os requisitos dos movimentos que não estão relacionados com as estações de trabalho. O Iggy Rob pode trabalhar como robô de serviço na receção, realizar tarefas de transporte na fábrica ou recolher talheres na cantina. A própria igus planeia utilizar o Iggy Rob na inserção de componentes nas máquinas de injeção da empresa. “Assumimos que os robôs humanoides terão inicialmente um interesse particular para fins industriais”, explica Alexander Mühlens.

Desenvolvimento conjunto: “teste antes de investir”

A igus conta com os seus clientes no desenvolvimento posterior do Iggy Rob. O fabricante oferece o programa “teste antes de investir” antes de o cliente realizar a compra, no qual os especialistas da igus avaliam o potencial no local e testam as possíveis aplicações no robô real. Se o teste for convincente, o Iggy Rob está disponível a um preço de compra de 52990,90 €*, o que é um preço baixo para os padrões do mercado. “Alguns dos robôs humanoides atualmente disponíveis custam duas ou três vezes mais do que isso”, diz Mühlens.

Pode encontrar mais informações sobre os robôs humanoides aqui: https://www.igus.eu/automation/news/humanoid-robot

*O preço pode variar consoante o país

Filename: PM1925-1.jpg

Filename: PM1925-PT.docx

Filename: PM1925-PT.pdf

Palavras-chave do artigo