Os novos cabos compactos da igus garantem 100 milhões de ciclos – mais do que qualquer outro cabo no mundo
Julho 27, 2023
Os cabos chainflex CF98.PLUS e CF99.PLUS permitem um conceito de máquina sustentável com os raios de curvatura mais reduzidos

A igus está continuamente a melhorar para otimizar as aplicações com movimento dos clientes. A especialista em cabos para movimento aperfeiçoou agora a sua bem sucedida série de cabos de comando chainflex. Os cabos CF98.PLUS e CF99.PLUS são os únicos no mercado que têm garantia de suportar mais de 100 milhões de ciclos ou que podem ser utilizados em calhas articuladas com os diminutos raios de curvatura de 3xd.
Num piscar de olhos, a máquina move-se e aplica o chip ao novo smartphone de forma extremamente precisa. Este processo é repetido milhares de vezes por dia e requer vários cabos. Os espaços de instalação cada vez mais reduzidos, os ciclos cada vez mais curtos e a disponibilidade de 99 por cento das máquinas e sistemas, são requisitos que não se limitam à indústria de semicondutores. A procura de sistemas de automação rápidos e compactos está também a aumentar em muitos outros setores, tais como a indústria médica, a indústria automóvel e os sistemas de seleção. Como tal, a igus aperfeiçoou agora os seus comprovados cabos de comando CF98 ao produzir uma versão sem malha e os CF99 ao produzir uma versão com malha. “Com grande sucesso”, diz um Rainer Rössel, Diretor da Divisão de cabos chainflex da igus. “Os novos cabos CF98.PLUS e CF99.PLUS são os primeiros e únicos cabos disponíveis no mercado que são aprovados para utilização em calhas articuladas e para os quais a igus garante 100 milhões de ciclos”. Isto significa um aumento da duração de vida em 250 por cento relativamente à série original. Os novos cabos são também concebidos para raios de curvatura muito reduzidos, apenas três vezes o diâmetro do cabo (3xd). Agora, é possível utilizar um cabo fiavelmente, em TPE de alta qualidade e dar aos clientes finais um conceito de máquina sustentável.
Elevada duração de vida garantida
Durante mais de dez anos, a igus trabalhou nos novos cabos, testando-os no seu próprio laboratório com 3.800 metros quadrados e melhorando-os. A especialista em cabos elétricos montou dois bancos de ensaio de grande dimensão para este fim. As melhorias essenciais estão principalmente na liga do material condutor especial e num novo processo de fabrico do material de isolamento. Os testes extensivos permitem à igus garantir uma duração de vida até 36 meses para todos os seus cabos. Também é possível determinar a duração de vida online graças à ferramenta de cálculo da duração de vida. “Os utilizadores que escolhem os cabos CF98.PLUS ou CF99.PLUS contribuem significativamente para a sustentabilidade da sua empresa porque estão a investir na durabilidade da sua máquina”, diz Rössel.