Maior segurança nas calhas articuladas: a igus apresenta um sistema de bloqueio com RFID para os conectores modulares
Abril 22, 2026
O sistema de bloqueio com RFID da igus impede o acesso não autorizado às ligações das calhas articuladas

Em muitas instalações industriais, a manipulação indesejada ou acidental das ligações dos conectores pode provocar paragens ou aumento dos custos de manutenção. Os pontos de ligação das calhas articuladas são particularmente afetados. De forma a proteger ainda mais estes pontos no futuro, a igus apresenta uma nova solução com RFID para o sistema de conectores modulares.
Uma linha de embalamento de um fabricante de produtos alimentares entra subitamente em paragem. O operador, sob pressão, tenta encontrar uma solução, para isso, desliga os conectores de ligação da calha articulada, mesmo não estando tecnicamente autorizado para essa operação, causando danos ainda maiores. “Tais intervenções constituem um problema grave e dispendioso para muitas empresas, uma vez que resultam em paragens na produção e manutenções dispendiosas”, afirma Markus Hüffel, Gestor de Produto readychain e readycable na igus. “Por isso, muitas empresas procuram uma forma simples de proteger melhor as ligações sensíveis. Com o bloqueio RFID, oferecemos, pela primeira vez, uma solução que pode ser adaptada e que resolve precisamente este problema.” A igus desenvolveu um adaptador para os conectores modulares em calhas articuladas. O sistema de bloqueio encaixa na ligação existente do conector modular e só pode ser aberto com um cartão RFID autorizado. A opinião inicial, após várias conversas com clientes, foi muito positiva, sobretudo devido à integração simples nos sistemas existentes.
Sistema compacto, com proteção digital e adaptável a sistemas já existentes
O sistema de bloqueio com RFID consiste num alojamento plano que se monta sem ferramentas. Um pino metálico bloqueia, de forma eficaz a ligação do conector, enquanto um microcomputador integrado verifica se existe um cartão RFID autorizado. Se necessário, cada acesso pode ser registado, o que é útil para a manutenção, documentação e processos de qualidade garantindo maior transparência durante o funcionamento.
Conectores modulares: ligue até 16 cabos elétricos com um só clique
Os conectores modulares permitem agrupar vários cabos elétricos, desde cabos de rede, de potência, a cabos de fibra ótica e até mangueiras pneumáticas, tudo numa única ligação bem estruturada. Em vez de ligar vários conectores individuais, com estes módulos organizados pode ligar tudo de uma só vez num único passo. Desta forma, as empresas podem reduzir o tempo de montagem até 80% e reduzir significativamente as causas de avarias. A poupança de tempo deve-se também aos elementos de ligação, que podem ser encaixados no alojamento sem necessidade de ferramentas. É possível combinar vários invólucros de forma flexível para criar uma ligação personalizada. Um único processo de ligação conecta todo um sistema, permitindo que vários cabos, até 16 ou mais, sejam conectados de forma segura com um único movimento. É praticamente impossível que ocorram ligações incorretas, o que reduz significativamente o trabalho de documentação. O alojamento plano e compacto permite ainda uma elevada densidade de contactos e é ideal para salas de máquinas com pouco espaço. Os diferentes cabos elétricos são reunidos num único módulo, em vez de serem ligados através de vários conectores individuais. Cada alojamento pode ser equipado com quatro adaptadores elétricos, óticos ou pneumáticos, o que significa que o sistema pode ser configurado com extrema flexibilidade e, graças à montagem totalmente sem ferramentas, as adaptações e ampliações são fáceis e rápidas de executar. Os cabos de potência e de dados ficam claramente mais organizados e concentram-se num ponto de central de transferência, tornando o conceito modular ideal, tanto para máquinas pequenas como para grandes sistemas.
Saiba mais sobre os conectores modulares em: https://www.igus.pt/confecao-e-conctores/conectores/conetores-modulares