Maior flexibilidade para as máquinas modernas

Novembro 18, 2026

As novas travessas extensíveis da igus aumentam a altura interior das calhas articuladas até 200 por cento

Com as novas travessas extensíveis com clipe da igus, a altura interior das calhas articuladas pode ser aumentada até 200 por cento. Isto facilita a colocação de mangueiras maiores sem necessidade de substituir toda a calha articulada. (Fonte: igus SE & Co. KG)

Os engenheiros que trabalham com projetos de remodelação de máquinas estão familiarizados com um problema que surge quando é necessário utilizar grandes mangueiras em projetos, que frequentemente exigem a substituição dispendiosa das calhas articuladas. Na feira AMB em Estugarda, a igus apresentou uma alternativa: as travessas extensíveis que podem ser colocadas posteriormente e que aumentam a altura interior das calhas articuladas das séries E2.1, E4QL e E4.1L até 200 por cento.

Imagine um engenheiro que está a modernizar uma máquina CNC. Ele gostaria de equipar o sistema de extração da máquina com uma unidade mais potente. O problema surge porque a mangueira de extração necessária apresenta um diâmetro maior do que o modelo anterior. O seu diâmetro exterior é demasiado grande para a calha articulada da série E2 da igus, que embora tenha sido concebida para proteger as mangueiras contra o desgaste e os danos mecânicos durante o movimento não permite o novo diâmetro. Desta forma, o engenheiro terá de considerar mudar para uma calha articulada maior. No entanto, isto seria mais dispendioso e sobredimensionado para a aplicação. “Para ajudar os engenheiros a reduzir os custos nesses casos, encontrámos uma solução que aumenta a altura interior das calhas articuladas através de uma simples melhoria”, afirma Dieter Reitz, Diretor comercial para calhas articuladas na igus.

As novas travessas extensíveis aumentam o espaço interior até 200 por cento

A solução da igus para obter alturas interiores maiores baseia-se num princípio modular. Os utilizadores apenas precisam de remover as travessas da calha articulada. Não são necessárias ferramentas para este procedimento. As travessas podem ser desencaixadas do mecanismo de bloqueio. É aqui que a nova solução entra em ação: as travessas extensíveis com um clipe podem ser facilmente encaixadas nas calhas articuladas. Têm o formato de um pórtico, o que aumenta a altura interior da calha articulada até 200 por cento, dependendo do modelo. “Graças a esta solução modular, as calhas articuladas das séries E2.1, E4QL e E4.1L tornam-se significativamente mais flexíveis face às condições em constante mudança”, afirma Reitz. As travessas extensíveis com um clipe estão agora disponíveis para as séries E2.26, E2.38, E2.48, E4Q.64L e E4.64L.

Mais espaço para mangueiras hidráulicas e de refrigeração

As travessas extensíveis com clipe também oferecem vantagens na modernização de tornos, máquinas de corte a laser e retificadoras. Os engenheiros têm, frequentemente, de integrar mangueiras hidráulicas ou de refrigeração de maiores dimensões, por exemplo, quando utilizam unidades mais potentes ou novos processos de fabrico. O aumento da altura interior proporciona o espaço necessário para esse efeito e permite continuar a utilizar as calhas articuladas existentes. Isto não só reduz os custos, como também ajuda a preservar os recursos, uma vez que os componentes existentes podem ser utilizados por mais tempo.

Saiba mais sobre as novas travessas extensíveis com clipe em: https://www.igus.pt/calhas-articuladas/novidades/barras-transversais

Filename: PM3926-1.jpg

Filename: PM3926-PT.docx

Filename: PM3926-PT.pdf

Palavras-chave do artigo