Enfrentar o sol sem lubrificação: os componentes da igus asseguram o movimento preciso em seguidores solares

Fevereiro 18, 2025

A CityFreighter apresentou o “Solartrackr” para autocaravanas, um novo produto pronto para a produção com os motion plastics isentos de manutenção

O Solartrackr da CityFreighter orienta-se automaticamente para o sol. Os motion plastics isentos de manutenção desempenham aqui um papel decisivo. (Fonte: igus GmbH & CityFreighter)

Para poder fornecer eletricidade a casas móveis de forma independente, a empresa CityFreighter desenvolveu um seguidor solar que se orienta automaticamente na direção do sol e assegura assim uma produção máxima de energia. A parte mecânica é construida com os motion plastics isentos de lubrificação da igus. Eles asseguram um movimento preciso do painel solar e sem necessidade de manutenção, mesmo em condições climatéricas adversas.
Imagine que encontra o local perfeito junto a um lago, se o painel solar for fixo numa direção, possivelmente não conseguirá energia suficiente. É exatamente aqui que entra em ação o novo “Solartrackr” da CityFreighter, um seguidor solar móvel que se orienta automaticamente na direção do sol e maximiza, assim, o rendimento energético. Um anemómetro integrado assegura que o sistema retrai automaticamente em caso de ventos fortes. Além disso, pode ser estendido até uma altura predeterminada para evitar colisões com as escotilhas do tejadilho. Com um preço de apenas 1381€ (mais o painel solar flexível), o Solartrackr é uma alternativa económica a um modelo mais caro e mais pesado da marca Califórnia, que custa cerca de 5000€. Ambos os sistemas são os primeiros seguidores solares produzidos em série para autocaravanas. Com um peso de apenas 21 kg, em combinação com um grande painel de 340W, o Solartrackr é leve, móvel e ideal para autocaravanas. Contudo, o potencial vai muito além disso: paragens de autocarros e locais remotos também podem beneficiar desta tecnologia.

Os motion plastics isentos de lubrificação suportam ventos fortes e condições meteorológicas adversas

Os componentes da igus formam a peça central do seguidor solar. O anel rotativo deslizante PRT-04, por exemplo, permite um alinhamento preciso e isento de lubrificação dos painéis solares em qualquer direção. Além disso, as rodas dentadas impressas da igus garantem um ajuste angular preciso do anel rotativo deslizante. Desta forma, é possível encontrar sempre o melhor ângulo em relação ao sol, o que aumenta significativamente o rendimento energético. A altura do módulo é ajustada com a ajuda de um robusto fuso trapezoidal em aço inoxidável e a correspondente porca fabricada em plástico de elevada performance iglidur J, que funcionam com precisão mesmo sob condições climatéricas adversas. A CityFreighter também utiliza vários casquilhos deslizantes e anilhas planas da igus feitas nos materiais maratonistas iglidur J, iglidur G e iglidur W300. Estes componentes caracterizam-se pela sua durabilidade, isenção de manutenção e resistência ao desgaste, o que os torna ideais para utilização em ambientes agressivos. “Os componentes da igus têm um papel decisivo no nosso Solartrackr. A isenção de lubrificação, precisão e durabilidade permitem-nos oferecer uma solução fiável e isenta de manutenção que, não só é eficiente, mas também económica”, explica Michael Schoering, Diretor Geral da CityFreighter Europe GmbH. O Solartrackr está atualmente em transição de protótipo para a produção em série, com a empresa a preparar-se para grandes volumes. Para impulsionar este processo, Michael Schoering lançou uma campanha de pré-venda numa plataforma de crédito colaborativo. Os primeiros patrocinadores e investidores têm a oportunidade de ser os primeiros a comprar o Solartrackr e de beneficiar diretamente da tecnologia pioneira.

Filename: PM5024-1.jpg

Filename: PM5024-PT.docx

Filename: PM5024-PT.pdf

Palavras-chave do artigo