Empilhar paletes sem motorista já é uma realidade O empilhador autónomo da igus torna a logística mais eficiente
Junho 17, 2026
A igus apresenta o ReBeL Pallet Mover, uma solução económica, autónoma e pronta a utilizar, concebida para combater a escassez de mão-de-obra qualificada

Lugares do condutor vazios e paletes acumuladas: isto, é o reflexo de que há escassez de trabalhadores de logística na Alemanha. De acordo com o Fraunhofer SCS, 94% das empresas queixam-se da falta de trabalhadores qualificados e, a procura por estes profissionais demora, frequentemente, meses. A igus, empresa especialista em plásticos, sediada em Colónia, apresenta agora uma solução através do ReBeL Pallet Mover, um empilhador autónomo que ajuda precisamente onde não há trabalhadores disponíveis.
O setor da logística tem vindo a registar uma enorme escassez de colaboradores, há vários anos, o que afeta não só os motoristas de camiões, mas também os trabalhadores dos armazéns, incluindo os condutores de empilhadores. A igus, especialista em plásticos, também sentiu este impacto. Com mais de 40.000m2 de área logística na sua sede em Colónia, a igus enfrentou o mesmo problema que muitas empresas de média dimensão: “Simplesmente não conseguíamos encontrar trabalhadores com carta de condução de empilhadores, por isso, construímos nós próprios uma solução.”, explicou Alexander Mühlens, Diretor da Unidade de Negócio de Automação Low Cost. O ReBeL Pallet Mover é mais do que um simples equipamento de transporte, pois funciona também como um colega de equipa digital. Está equipado com sensores de última geração e com uma navegação inteligente, realiza tarefas de transporte repetitivas, de forma totalmente automática. O ReBeL Pallet Mover navega de forma independente através de sistemas complexos de pavilhões, recolhe as paletes e desloca-as para o local correto. Os sensores integrados detetam os obstáculos em tempo real, garantindo a fiabilidade na produção e permitindo um funcionamento suave, em conjunto com as pessoas. Com soluções a partir de 74.343,36 euros, o retorno do investimento é alcançado em apenas 12 a 18 meses.
O ReBeL Pallet Mover oferece entre seis a dez horas de funcionamento contínuo
Com um comprimento de 1,7 metros, uma largura de pouco menos de 1 metro e uma altura de cerca de 2 metros, o Pallet Mover da igus possui um design compacto. Dependendo da aplicação, a igus disponibiliza os empilhadores para diferentes capacidades de carga, nomeadamente de 300 kg, 1.400 kg e 1.500 kg. O equipamento atinge velocidades até 5,4 km/h e é capaz de realizar as suas tarefas, de forma totalmente independente, durante um período até seis horas, no caso do Pallet Mover 300, ou até dez horas, no caso do Pallet Mover 1400 e 1500. Isto só é possível graças a uma bateria de 1.104Wh ou 4.320Wh. A empresa também personaliza o assistente autónomo para cumprir requisitos específicos. “Um problema comum é o desenho dos garfos, mas com o ReBeL Pallet Mover, esta configuração é completamente variável”, explica Alexander Mühlens. Para facilitar a introdução da manipulação autónoma de materiais em pequenas empresas, a igus reduziu, significativamente, o preço de compra, em comparação com as soluções existentes no mercado, sendo que o Pallet Mover 300 está disponível por 74.343,36 euros e, só é possível disponibilizar o equipamento a este preço uma vez que o número de componentes é reduzido, estando a infraestrutura de segurança instalada de forma centralizada no topo do empilhador e os sensores de potência integrados são também incorporados de forma económica.
Experiência ao vivo na LogiMAT e nos AMR Days
A procura por soluções de empilhadores autónomos e por outros robôs móveis autónomos, os AMRs, é elevada e, neste contexto, a igus encara as soluções autónomas como um complemento ao trabalho dos especialistas em logística, oferecendo uma prova do conceito antes da aquisição do equipamento. Para facilitar ao máximo a introdução da automação nas empresas, a igus não só apresentou o Pallet Mover na feira LogiMAT, como também nos próprios AMR Days. Nestes eventos, os gestores de logística tiveram a possibilidade de ver, ao vivo, como o ReBeL Pallet Mover alivia a carga na movimentação de materiais e contraria a escassez de mão-de-obra qualificada.
Saiba mais sobre o novo ReBeL Pallet Mover em: https://www.igus.pt/automacao/novidades/rebel-pallet-mover