Configure sistemas de calhas articuladas rotativos e personalizados num piscar de olhos

Novembro 28, 2024

Com o novo configurador online para módulos rotativos, sem custo, poupa até três semanas no projeto

Com a nova ferramenta online, é possível configurar sistemas de alimentação rotativos personalizados para uma grande variedade de aplicações sem grande esforço, desde máquinas de raios X, câmaras de vídeo ou turbinas eólicas. (Fonte: igus GmbH)

Com o configurador online de módulos rotativos da igus, empresa especializada em motion plastics, os engenheiros podem configurar e encomendar sistemas de calhas articuladas rotativos personalizados em segundos. Poderá eliminar semanas de coordenação com e-mails e telefonemas, resultando numa duração do projeto mais curta. Os utilizadores do configurador também beneficiam do preço reduzido do sistema de calha articulada rotativo, uma vez que a igus transfere diretamente para o cliente a poupança no trabalho.

No departamento de projeto, o stress impera: um novo robô industrial, que se destina a soldar peças da carroçaria numa fábrica de automóveis, enfrenta um problema, falta-lhe ainda o sistema de alimentação para o movimento rotativo. Este peça importante destina-se a fornecer energia e dados às ferramentas de soldadura do braço robótico durante os movimentos rotativos. No entanto, um sistema standard não encaixa no espaço de instalação limitado, e uma solução personalizada demoraria muito. “Os projetos personalizados requerem frequentemente um maior trabalho de coordenação por telefone, emails e visitas no local, que podem demorar até três semanas”, confirma Michael Berteit, Gestor dos Projetos de Engenharia e Serviço de Instalação na igus. Para poupar os clientes deste trabalho no futuro, a igus desenvolveu o novo configurador online para módulos rotativos. Com esta ferramenta, os engenheiros podem configurar e encomendar, rápida e facilmente um sistema de alimentação rotativo personalizado. Além disso, poupam dinheiro. “Transmitimos aos nossos clientes o trabalho de desenho da igus, reduzindo o custo ao cliente”, diz Berteit.

“Queremos ajudar os nossos clientes a poupar o máximo de tempo e dinheiro”

A igus desenvolveu um configurador online que os utilizadores podem utilizar intuitivamente. Tudo o que tem de fazer é especificar o diâmetro exterior necessário do sistema e decidir a série e largura da calha articulada, por exemplo, o modelo E4.21 da série E4.1, que é conhecida pela sua versatilidade, robustez e fiabilidade. Ao utilizar uma pré-visualização, o configurador apresenta então as dimensões do sistema da calha articulada rotativo em milímetros: o diâmetro interior mínimo, o comprimento da calha articulada incluindo o terminal de fixação, o ângulo de rotação máximo e a altura do sistema. Se todos os parâmetros cumprirem os requisitos do cliente, pode consultar o preço e o prazo de envio da solução personalizada diretamente no configurador online, depois basta solicitar a proposta com um simples clique. Além disso, é possível descarregar um PDF com todos os parâmetros da aplicação e receber um modelo CAD como o ficheiro STEP. Berteit explica: “Desde a configuração até à consulta e integração, queremos ajudar os nossos clientes a poupar o máximo de tempo e dinheiro. De momento, estamos a trabalhar numa loja online onde no futuro seja possível encomendar sistemas personalizados.”

Utilização numa vasta gama de aplicações: desde turbinas eólicas a equipamentos médicos.

Os sistemas de calhas articuladas rotativos da igus são utilizados não só em sistemas de automação, mas também em turbinas eólicas, onde podem assegurar a transmissão segura da energia e dados para os sistemas de controlo nas naceles rotativas ou nas pás do rotor. Além disso podem ser encontrados nos equipamentos médicos especialmente de imagiologia, também em tomógrafos computorizados, máquinas-ferramenta, gruas e escavadoras. Um módulo rotativo é constituído por dois segmentos de guiamento circular. Uma peça da guia está ligada à parte estática e a outra à peça rotativa do sistema. Os utilizadores podem escolher o ponto fixo da calha articulada como desejarem, uma vez que tanto a parte interior como a exterior dos módulos rotativos podem ser rodadas. Permitem ângulos de rotação até 540° num só nível e velocidades de rotação até 360°/s. Isto foi comprovado antecipadamente em extensos testes realizados no laboratório com 4.000m2 em Colónia e numa vasta gama de aplicações reais com calhas articuladas, algumas das quais, em funcionamento há mais de 20 anos. A igus permite que os seus clientes não só projetem módulos rotativos personalizados com extrema rapidez, como também com elevada segurança.

Filename: PM3324-1.jpg

Filename: PM3324-PT.docx

Filename: PM3324-PT.pdf

Palavras-chave do artigo