Cidade inteligente: os sistemas de orientação dos peões dependem dos cabos flexíveis e das calhas articuladas da igus
Dezembro 12, 2024
Em Estugarda os peões encontram informações sobre os eventos de uma forma segura e inteligente

Como parte da Iniciativa para Cidades Inteligentes em conjunto com a Stuttgart-Marketing GmbH, a Funkwerk Systems GmbH desenvolveu um sistema inovador de informação e orientação para os peões que está a mudar a forma como exploramos os ambientes urbanos. A sinalética desloca-se a cada três minutos, alertando para eventos em pontos centrais da cidade de Estugarda. Este projeto pioneiro ficou em segundo lugar no Prémio Alemão de Economia de 2023. Depende das calhas articuladas tridimensionais triflex® R e dos cabos chainflex altamente flexíveis da igus para garantir um funcionamento suave e fiável.
É sábado e o centro da cidade está muito movimentado. Umas compras aqui, outras montras acolá. E, de repente, um sinal em movimento com informações interessantes sobre os eventos do dia chama a atenção. Roda e vai atualizando informações como que por magia. Porque não ir ao teatro hoje? Basta digitalizar o código QR no pilar e comprar o seu bilhete aqui. Esta experiência especial é possível graças à Funkwerk, a empresa que desenvolveu o sistema digital de orientação para peões. Ele fornece as direções precisas para eventos e detalhes sobre a disponibilidade, preços de entradas, para além de informações sobre locais, transportes públicos e outros pontos de interesse importantes. Três setas digitais móveis mostram o caminho e mudam de direção a cada três minutos. Ecrãs LED de alta resolução instalados de ambos os lados fornecem informação visual fácil de ler a qualquer momento a partir de uma distância até 20m e em diferentes condições climatéricas e de iluminação. Estes postes controlados por GPS, podem ser atualmente encontrados como peças de um projeto piloto no centro da cidade de Estugarda. Mostram os eventos atuais aos pedestres e orientam-nos na direção do respetivo local, incluindo especificações quanto à distância e aos transportes públicos. Para garantir que o sistema de controlo digital funciona de forma fiável e sem manutenção, a seleção dos cabos certos e do seu guiamento foi particularmente importante na conceção. No espaço compacto de instalação do sinal, os cabos têm de movimentar-se em segurança e com raios de curvatura muito reduzidos. Os projetistas depositaram assim, a sua confiança nos cabos extra flexíveis chainflex e na calha articulada triflex® R da igus.
Os componentes da igus asseguram um fornecimento de energia fiável
Para a aplicação exigente do sistema de controlo da Funkwerk, são utilizados os cabos de comando CF77.UL e os cabos bus CFROBOT8. Os cabos CF77.UL são extremamente robustos, com capacidade de torção e ideais para aplicações dinâmicas e raios de curvatura muito pequenos. Garantem uma longa duração de vida e minimizam o tempo de paragem devido à sua elevada fiabilidade. O CFROBOT8 foi especificamente desenvolvido para ser utilizado em robôs e aplicações com muitos movimentos e caracteriza-se também pela sua excelente resistência à torção. Isto é particularmente vantajoso nas sequências complexas de movimentos do sistema da Funkwerk. Os cabos movem-se numa calha articulada triflex® R tridimensional, que os guia com segurança em todas as direções nos espaços de instalação mais confinados. A interação destes componentes da igus permite um sistema de comando fiável e à prova de falhas. Todos os componentes da igus são testados no laboratório da igus com 4,000m2 em Colónia e têm uma garantia de quatro anos.