Topteaser
Para celebrar o 60º aniversário da igus, a igus:bike já viajou pela Alemanha durante 37 dias e pelo caminho visitou inúmeros clientes, projetos e pontos turísticos. Desde a Porta de Brandeburgo, em Berlim, até ao sistema de alimentação aos navios iMSPO no porto de Hamburgo, passando pelas mangas de embarque de passageiros no aeroporto de Frankfurt e no Cabo de Neuschwanstein no sopé dos Alpes. A bicicleta em plástico reciclado destina-se a sensibilizar as pessoas para o tema da “economia circular dos plásticos” e mostrar como os motion plastics da igus são robustos e duráveis, tanto na igus:bike como em muitas das aplicações nos clientes.
Para poder fornecer eletricidade a casas móveis de forma independente, a empresa CityFreighter desenvolveu um seguidor solar que se orienta automaticamente na direção do sol e assegura assim uma produção máxima de energia. A parte mecânica é construida com os motion plastics isentos de lubrificação da igus. Eles asseguram um movimento preciso do painel solar e sem necessidade de manutenção, mesmo em condições climatéricas adversas
Uma vez que as substâncias PFAS poderão vir a ser regulamentadas de forma mais rigorosa no futuro, cada vez mais empresas da indústria transformadora estão já a procurar soluções com produtos que não utilizam este controverso grupo de químicos. Para oferecer aos clientes uma solução segura e transparente de guias telescópicas, a igus desenvolveu uma nova versão das guias drylin NT-60, as guias telescópicas em alumínio cujo material do casquilho deslizante está isento de PTFE e de cerca de 100 outros compostos de PFAS. Os elementos deslizantes, de tamanho de 35 e agora também no tamanho 60, são utilizados nas guias telescópicas isentas de PTFE e testadas quanto aos PFAS. Podem ser continuamente extendidas até um máximo de 2m e são utilizadas em veículos, mobiliário e equipamentos médicos, entre outros.
Quer esteja a visitar um mercado de Natal com os amigos ou a desfrutar da ceia de Natal com a família, um bom vinho é essencial. Para oferecer às pessoas esta bebida, mesmo em tempos de escassez de mão de obra, os viticultores têm de recorrer cada vez mais à automação durante a vindima. No entanto, as encostas com um declive de 75% e as filas estreitas de vinhas eram anteriormente consideradas impossíveis de automatizar. A empresa alemã CH engineering GmbH desenvolveu um veículo de colheita particularmente compacto precisamente para esta área de aplicação. Utiliza as calhas articuladas robustas, em plástico de elevada performance da igus para funcionar de forma fiável, mesmo sob condições difíceis, minimizando os trabalhos de manutenção para os produtores de vinho.
A pressão sobre os produtores de bebidas para cumprirem parâmetros higiénicos está a aumentar: as exigências dos consumidores pela segurança dos produtos está a crescer e as normas globais das autoridades, como a FDA, estão a tornar-se mais rigorosas. Consequentemente, as exigências em termos dos componentes para as máquinas e sistemas também estão a aumentar. Para permitir que os fabricantes de máquinas e operadores alcancem uma produção higiénica, de baixa manutenção e à prova de avarias, a igus apresentou os sistemas de acionamento drylin isentos de lubrificação com um design higiénico na feira BrauBeviale 2024 em Nuremberga, incluindo um estudo para um eixo linear SHT pronto a instalar. Cumprem não só os requisitos da FDA e da EU, como também as normas da EHEDG no que diz respeito à limpeza.
Com o novo ReBeL Move, apresentado na feira Motek 2024, a empresa especializada em motion plastics sediada em Colónia, provou que a automação dos processos de manipulação de materiais não tem de ser dispendiosa nem complicada. O robô móvel desloca-se de forma autónoma pelos corredores das fábricas, transportando produtos de um local para outro. Também pode ser combinado com o cobot ReBeL construído com polímeros de elevada performance . Utilizadores com conhecimentos básicos de TI demoram apenas uma hora a colocá-lo em funcionamento e estão disponíveis com o ReBeL Cobot incluindo por 34.808€ (o preço pode variar por país).
A igus, empresa especializada em motion plastics, lançou a última versão da pesquisa de readycables, uma ferramenta online que facilita encontrar o cabo adequado para o seu acionamento. Os clientes podem encontrar os cabos mais indicados, com a qualidade pretendida, ao preço mais favorável em apenas um passo. A ferramenta de cálculo de duração de vida prevê de forma fiável a duração de vida dos cabos elétricos em movimento.
São económicas, compactas, leves e ficam prontas a instalar com um clique: a igus adicionou uma versão minimalista e económica à gama iglidur PRT de coroas rotativas. As PRT-05-15-PC não só reduzem os custos, como também protegem o ambiente. A nova coroa rotativa deslizante tem 97% de plásticos regranulados de elevada performance.
Novo modelo da gama de calhas articuladas da igus: as calhas articuladas E4Q, globalmente comprovadas para aplicações com grandes comprimentos sem suporte e elevado peso adicional, têm agora uma nova variante: a “L”. Os utilizadores para quem as E4Q são demasiado grandes podem agora reduzir os custos até 20% com as E4Q.64L. Continuam a beneficiar das vantagens da versão anterior, como a abertura rápida e sem ferramentas.