Casquilhos isentos de lubrificação ao sol

Novembro 20, 2024

A igus® apresenta as novas chumaceiras económicas e isentas de manutenção para aplicações em seguidores solares

As chumaceiras ESQM 2.0 feitas de polímeros de elevada performance, resistentes aos raios UV são uma solução isenta de lubrificação e de manutenção para apoiar de forma segura os seguidores de acordo com a posição do sol. (Fonte: igus GmbH)

A igus, empresa especializada em motion plastics, lançou agora uma versão otimizada das chumaceiras igubal® para módulos solares. As ESQM 2.0 são uma solução isenta de lubrificação e de manutenção, para o apoio seguro de seguidores solares conforme a posição solar. Com um desenho compacto, é possível reduzir o espaço de instalação e pode continuar a confiar numa solução de chumaceiras testadas, fabricadas em polímeros de elevada performance e resistentes a raios UV.

Para que os painéis solares possam gerar energia de forma eficiente, os
operadores dos parques solares contam com módulos móveis que se ajustam automaticamente ao sol. As chumaceiras ESQM da igus têm sido utilizadas com sucesso há mais de 15 anos na instalação destes módulos. Estas chumaceiras são feitas em plásticos de elevada performance e têm um alojamento bipartido e duas metades esféricas para fácil instalação. Um perfil quadrado é fixado ao alojamento, que serve de suporte para os módulos solares. A tampa esférica permite uma compensação angular até 9° e uma elevada capacidade de carga radial até 50kN. “Mantemos o contacto com os nossos clientes que utilizam as soluções da igus nos parques solares por todo o mundo. Estamos muito interessados em saber como os utilizadores estão
satisfeitos com as soluções e onde poderemos otimizá-las ainda mais.
Desenvolvemos agora as ESQM 2.0 através desta partilha de informações”, diz Richard Won, Gestor da Indústria Solar na igus GmbH.

O modelo compacto reduz o espaço e facilita a instalação

As ESQM 2.0 baseiam-se num novo modelo. As metades da calota esférica têm agora uma forma em U com uma ranhura integrada para que os cabos elétricos possam também ser guiados através da chumaceira. Os dois pequenos pinos por baixo do alojamento garantem uma instalação fácil e sem deslizamento, graças ao alojamento bipartido testado e comprovado. O modelo compacto poupa não só material, como também proporciona espaço de instalação adicional em altura. Uma placa extensível em metal , que pode ser facilmente montada sobre a calota esférica, assegura que esta se mantenha rígida no alojamento. “Também confiamos nos nossos polímeros recentemente
desenvolvidos, extremamente resistentes aos raios UV para os materiais que utilizamos”, diz Won. Tal como acontece com todos os plásticos da igus, os parques solares podem dispensar completamente a lubrificação e manutenção. Os lubrificantes sólidos integrados no plástico garantem o funcionamento a seco dos casquilhos deslizantes. Isto resulta numa enorme redução de custos e tempo: todos os anos, 240 mil milhões de dólares são gastos só em lubrificação em todas as indústrias a nível mundial. Além disso, ainda estão associados custos de manutenção de, pelo menos, 200 mil milhões de dólares. Apesar disso, ocorrem repetidamente avarias devido à lubrificação insuficiente, que custam um total de 750 mil milhões de dólares. A utilização de componentes da igus, isentos de lubrificação reduz, assim, os custos da
manutenção, ao conservar recursos, em tempos de escassez de mão de obra qualificada e protege o ambiente. Não existe o risco do óleo ou a massa lubrificante se infiltrarem no solo dos espaços abertos onde estão localizados os parques solares. “Com as ESQM 2.0, conseguimos otimizar ainda mais as nossas já excelentes ESQM para oferecer aos clientes a solução perfeita para as suas aplicações em seguidores solares. À semelhança das suas antecessoras, tem uma garantia funcional de 25 anos “, explica Won.

Filename: PM2724-1.jpg

Filename: PM2724-PT.docx

Filename: PM2724-PT.pdf

Palavras-chave do artigo

energia solar painéis solares