As calotas da igus® para as chumaceiras garantem sistemas de engarrafamento isentos de manutenção
Dezembro 26, 2024
As calotas esféricas da igus® em polímeros isentas de lubrificação aumentaram a eficiência na fábrica de cervejas Trappist Chimay na Bélgica

A famosa cervejaria belga Chimay, conhecida pela tradicional cerveja Trappist, utiliza as calotas esféricas da igus®, isentas de manutenção, na sua fábrica de engarrafamento. Ao substituir as chumaceiras enferrujadas pelas calotas igubal H3 isentas de lubrificação, a cervejaria conseguiu aumentar a eficiência e reduzir a manutenção.
A Cervejaria Chimay é uma das doze cervejeiras no mundo que produzem a cerveja Trappist, feita por monges. Curiosamente, a maioria dos lucros gerados são destinados a projetos sociais . Fabricada na abadia de Notre-Dame de Scourmont, na província belga de Hainaut, a Chimay produziu cerca de 18,5 milhões de litros de cerveja em 2018. Os elevados requisitos na produção colocaram desafios especiais às fábricas de engarrafamento, especialmente devido às frequentes avarias nas chumaceiras metálicas convencionais. A substituição de um rolamento de uma chumaceira defeituosa podia demorar até um dia e meio, o que infelizmente conduzia a perdas de produção. Como parte de um projeto para otimizar as linhas de enchimento, a Chimay recorreu à igus® para encontrar uma solução permanente para este problema. Após uma extensa série de testes e otimizações, as calotas esféricas igubal H3 provaram ser a melhor escolha e, desde a mudança em setembro de 2022, estas chumaceiras apresentam muito pouco desgaste.
Isentas de lubrificação, fiáveis e fáceis de limpar
As calotas esféricas igubal H3 oferecem muitas vantagens que melhoram significativamente o processo de produção da cerveja. São construídas em plásticos de elevada performance tribologicamente otimizados. Isto torna-as isentas de lubrificação, de manutenção e resistentes à corrosão. Mesmo a velocidades de 200 rpm, o material das calotas funciona bem dentro dos seus limites. As calotas esféricas em plástico são muito mais fáceis de instalar e substituir do que as chumaceiras metálicas, o que reduz drasticamente os tempos de manutenção. Além disso, já não se verificam danos nos veios relacionados com o desgaste, o que prolonga a duração de vida de todo o sistema. Outra vantagem é a elevada resistência das calotas esféricas H3 aos químicos. Apesar dos processos de limpeza diários, elas não apresentam qualquer problema. Com estas características, as linhas de produção alcançam uma impressionante velocidade de 55.000 garrafas por hora. Após uma fase de testes bem-sucedida em três transportadores diferentes, a Chimay já encomendou mais de 150 calotas adicionais para substituir as chumaceiras metálicas restantes. “Com as calotas igubal H3 para chumaceiras, conseguimos resolver o maior problema dos nossos sistemas de transportadores e aumentar significativamente a sua duração de duração de vida”, diz Vivien De Schryver, técnica de manutenção da Chimay.