A “tomada” móvel da igus torna o fornecimento de energia a partir de terra seguro, rápido e flexível para os navios porta-contentores

Setembro 2, 2025

A igus desenvolveu o primeiro sistema mundial de Shore Power móvel e recebeu o Prémio anual EHM de Inovações para Portos e Terminais Portuários.

Imagem PM4524-1 A tomada de potência móvel Shore Power da igus pode ser posicionada em qualquer local ao longo de todo o cais, independentemente da posição de atracação das embarcações. (Fonte: igus GmbH)

Com o igus Mobile Shore Power Outlet (iMSPO), a igus oferece um sistema de ligação móvel para o fornecimento de energia a partir de terra que pode ser posicionado em qualquer local ao longo do terminal onde os navios estão atracados. Esta solução, que já está a ser utilizada, por exemplo, no Porto de Hamburgo, recebeu o prémio “Inovação anual para Portos e Terminais Portuários” na Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2024 em Amesterdão.

As emissões de gases com efeito de estufa devem ser reduzidas em pelo menos 55% até 2030. Pelo menos essa é a meta, “Fit for 55”, da União Europeia. Como resultado, a pressão sobre os operadores portuários europeus para a mudança para tecnologias mais ecológicas está a aumentar. Os navios normalmente utilizam geradores a diesel para produzir a eletricidade que necessitam quanto estão atracados nos terminais, emitindo grandes quantidades de CO2. Para reduzir as emissões, os navios deverão, no futuro, utilizar a energia a partir de terra. O desafio não é apenas o fornecimento da energia em si, mas o facto de navios de diferentes dimensões com diferentes configurações e sistemas de cabos, atracarem em diferentes posições ao longo dos terminais e o ponto de ligação estar em constante mudança. Os desalinhamentos criam a necessidade de transportar cabos pesados para fazer a conexão, que ficam expostos ao longo do cais. A igus Mobile Shore Power Outlet (iMSPO) resolve precisamente este problema: a primeira “tomada” móvel a nível mundial, que permite ligar os navios em qualquer ponto do terminal. Um sistema iMSPO pode abranger um cais com 400m ou mais de comprimento. O sistema permite que a ligação da energia a partir de terra seja ajustada à posição do navio, e não o navio a ajustar-se às tomadas de energia disponíveis. Isto proporciona aos operadores dos terminais portuários flexibilidade para planear ligações, reduzindo ao mesmo tempo os custos de operação, instalação e manutenção.

Flexibilidade operacional total

“A forma de fazer as ligações representa um grande desafio para o terminal”, diz Martin Tiling, Diretor de Shore Power na igus. Os planos de atracação são altamente otimizados, pois a capacidade de movimentação é um fator decisivo para a rentabilidade de um terminal. A posição correta do navio é crucial para um processo otimizado. A capacidade de reagir a situações de mudança, tais como alterações no horário dos navios ou tempos de paragem não planeados nos equipamentos de manipulação de contentores, é necessária para garantir a carga e descarga eficientes. “As ligações elétricas fixas no cais restringem a capacidade de ligação, uma vez que o sistema de desenrolador de cabos a bordo pode estar em diferentes posições e o comprimento dos cabos é limitado”, afirma Tiling. “Com o nosso iMSPO, desenvolvemos uma solução que pode ser instalada diretamente no cais e não cria quaisquer restrições no terminal. Os caminhos de evacuação, escadas de emergência e áreas de trabalho permanecem livres e as gruas podem ser movimentadas sem restrições. Podemos levar a ligação elétrica de terra ao navio sem ter de fazer concessões operacionais.

Conecte os cabos elétricos desde os navios com facilidade, rapidez e segurança

O sistema iMSPO é composto por elementos de guia nos quais é instalado um carrinho móvel com uma caixa de tomadas. Um sistema de calhas porta cabos articuladas da igus guia os cabos de forma segura e fiável. As calhas articuladas rol e-chain permitem cursos longos com conjuntos de cabos pesados. E é assim que funciona: logo que o navio está atracado no cais, o iMSPO movimenta-se para o ponto de ligação. Depois, começa o processo de ligação: a caixa da tomada baixa e a tampa protetora abre. Os cabos do navio podem ser ligados diretamente e facilmente às tomadas. A tampa protetora da caixa da tomada fecha e é bloqueada para impedir o acesso durante o funcionamento e para assegurar um fornecimento de energia seguro. A caixa de tomada eleva-se então novamente para evitar a obstrução do cais durante o fornecimento de energia. Todos os movimentos podem ser operados através de um comando remoto. A norma internacional IEC80005-1 garante que os diferentes tipos de navios nos vários portos do mundo podem ser abastecidos com energia, em segurança, a partir de terra. Esta solução inovadora para a eletrificação dos terminais portuários foi também reconhecida pelo júri dos Prémios Electric & Hybrid Marine, composto por jornalistas internacionais, consultores e peritos da indústria, que nomearam o sistema iMSPO como a inovação do ano de 2024. Com um investimento único, os operadores portuários recebem uma solução económica que irá dar provas do seu valor ao longo de décadas – estando perfeitamente preparados para um futuro verde dos seus terminais portuários.

O sistema de ligação de cabos no Porto de Hamburgo em ação: https://youtu.be/H54I_l_pi5s

Filename: PM4524-1.jpg

Filename: PM4524-PT.docx

Filename: PM4524-PT.pdf

Palavras-chave do artigo