A nova OfficeChain da igus: o guiamento dos cabos perfeito para secretárias com altura ajustável
Novembro 7, 2024
Inovações ergonómicas acompanhadas de um design elegante

Cada vez mais pessoas estão a utilizar secretárias com altura ajustável para um trabalho ergonómico. É essencial organizar o guiamento dos cabos para evitar emaranhados e riscos de tropeçar. A nova OfficeChain OCO.32.37.0 da igus é a solução perfeita para isto. Graças ao fácil manuseamento e um design simples, a calha combina de forma discreta em todos os tipos de escritórios, ao mesmo tempo que proporciona organização.
As secretárias com altura ajustável estão a ter um grande “boom” e tornaram-se uma peça comum nos escritórios modernos. Cada vez mais pessoas estão a optar por estas secretárias para trabalhar de forma mais ergonómica e saudável. Isto também reflete-se no mercado: as vendas de secretárias ajustáveis aumentaram significativamente nos últimos três anos e espera-se que aumente em média 5% ao ano até 20281. Esta procura crescente reflete uma maior consciencialização das vantagens do trabalho móvel para a saúde. Um local de trabalho dinâmico que permite aos utilizadores alternar entre as posições sentada e em pé também aumenta a produtividade e o bem-estar geral. Contudo, estes movimentos não são normalmente muito adequados para os cabos que ligam o computador, monitor ou telefone. Ou acabam numa confusão de cabos, presos nos seus pés ou, no pior dos casos, dobrados. Por isso, um guiamento organizado dos cabo é fundamental. Com a nova OfficeChain OCO.32.37.0 da igus, a organização dos cabos torna-se muito fácil. Graças ao manuseamento simples e ao modelo discreto, a calha articulada adapta-se ao ambiente de cada escritório. Quando está em reta, a OfficeChain impressiona com o modelo tapado de um lado, que faz com que tenha um aspeto limpo e arrumado. “O design de uma só peça com ligação pino/furo também confere-lhe uma aparência lateral apelativa”, explica Kira Weller, Gestora de Produto para calhas articuladas na igus. “Graças ao comprovado design Easy, os cabos podem ser facilmente introduzidos e ficarem ocultos na calha.”
Uma grande encomenda para um fabricante americano de mobiliário de escritório
O desenvolvimento da OfficeChain começou em 2019 com conversações entre a igus dos EUA e um famoso fabricante mundial de mobiliário de escritório. Ele estava à procura de uma solução robusta e apelativa para as suas secretárias com altura ajustável. As primeiras amostras da igus foram convincentes e levaram a um bom progresso. A pandemia da COVID-19 atrasou o projeto, uma vez que o futuro dos espaços de escritórios era incerto. O fabricante de mobiliário de escritório suspendeu temporariamente o processo de desenvolvimento. No entanto, a igus continuou a encorajar o projeto e apresentou um conceito aperfeiçoado no final de 2022, que impressionou o fabricante de mobiliário. Ao longo dos últimos dois anos e meio, foram realizadas várias alterações no modelo para otimizar o tamanho, resistência e estética das calhas e para testar a sua funcionalidade com os cabos internos do cliente. A versão final da OfficeChain tem suportes em ambas as extremidades, que podem ser aparafusadas ou fixas com ímanes especiais
evestidos a borracha para proporcionar um suporte adicional na superfície de trabalho. “As OfficeChain OCO.32.37.0 são uma verdadeira inovação para secretárias com altura ajustável. Não só oferecem uma solução funcional, como
também combinam perfeitamente com os escritórios modernos”, afirma Kira Weller.