A inovação junta-se à sustentabilidade: reduzir custos com os motion plastics para a indústria e a automação do futuro

Março 16, 2025

A igus irá apresentar muitos materiais sem PTFE e uma série completa de calhas articuladas feitas de materiais reciclados para uma indústria sustentável na Feira de Hanôver

Desde as calhas articuladas em material reciclado até aos materiais sem PTFE : Na Feira de Hanôver de 2025, a igus irá mostrar como os clientes podem ter soluções sustentáveis com os motion plastics. (Fonte: igus GmbH)

No meio da atual situação económica difícil, a igus está a dar um exemplo positivo de inovação e sustentabilidade. Na Feira de Hanôver de 2025, a empresa especializada em motion plastics apresentará os seus mais recentes desenvolvimentos em produtos, que demonstrarão o poder da inovação “made in Germany”: materiais isentos de PTFE, séries de calhas articuladas feitas com materiais reciclados e o novo certificado para sala limpa a seco das calhas articuladas, que foi desenvolvido em conjunto com a Fraunhofer IPA.

Numa altura em que os mercados globais se caracterizam pela incerteza e as tensões políticas aumentam, as empresas enfrentam vários desafios. Cada vez mais, os clientes têm de poupar dinheiro. As empresas estão também sob maior pressão para atuarem em termos de sustentabilidade. “A forma como vivemos e trabalhamos está em constante mudança. É por isso que vemos sempre as adversidades como oportunidades”, sublinha Tobias Vogel, Diretor Geral para casquilhos deslizantes e sistemas lineares na igus. “Elas são um incentivo para abrirmos novos caminhos e desenvolvermos soluções inovadoras para os nossos clientes.” Michael Blass, Diretor Geral para sistemas de calhas articuladas da igus, acrescenta: “Queremos oferecer novos produtos “made in Germany” para reforçar a competitividade. Também queremos encontrar soluções sustentáveis que proporcionem benefícios reais, sem comprometer a qualidade ou custos elevados”. Desta forma, tanto os fabricantes de máquinas como os utilizadores finais beneficiam duplamente nas soluções com os plásticos de elevada performance. Ao mesmo tempo, não precisam de óleos ou massas lubrificantes, o que protege o ambiente, reduz os custos e o trabalho de manutenção.

Adeus, PTFE: a igus altera todos os materiais standard dos casquilhos deslizantes

Um dos desafios que a sustentabilidade coloca e que irá afetar muitas empresas são as decisões futuras relativas à utilização do politetrafluoroetileno (PTFE). Independentemente de haver ou não uma proibição, a igus tem vindo a pesquisar alternativas ao PTFE há vários anos. “Estamos a desenvolver novas fórmulas, a realizar testes extensivos, a verificar os nossos materiais quanto aos compostos PFAS e a adaptar os nossos processos de produção, para que possamos continuar a oferecer no futuro aos nossos clientes soluções adequadas”, diz Vogel. Neste momento, a igus está a expandir a sua gama de produtos para incluir versões sem PTFE em todos os materiais iglidur standard. Estes incluem os materiais iglidur J, W300, M250, G, X e H. A igus já oferece alternativas isentas de PTFE e testadas com os PFAS noutras gamas de produto, tais como guias lineares, anéis rotativos deslizantes e películas autolubrificadas. As análises efetuadas no laboratório de testes interno relativamente ao comportamento de atrito e desgaste, também mostram um desempenho significativamente melhor dos materiais com os substitutos do PTFE em comparação com os que contêm PTFE. A investigação de alternativas gerou, portanto, um significativo valor acrescentado.

Poupar 80% de CO2: de calhas articuladas usadas e redes de pesca a calhas articuladas recicladas

Após o desenvolvimento com sucesso da primeira calha articulada feita com material reciclado em 2022, a igus está agora a converter toda a gama de calhas articuladas da série standard E2.1 com o novo material reciclado igumid CG LW. Este é feito a partir de calhas articuladas usadas que são recicladas através do programa “Chainge” da empresa, bem como de antigas redes de pesca. “Com esta série de calhas recicladas, permitimos que os clientes contribuam para a economia circular dos plásticos connosco”, diz Blass. “É também a nossa prova de que a sustentabilidade não tem de ser cara. A série de calhas E2.1 recicladas estará disponível ao mesmo preço que as anteriores versões com material standard.” Mas isto não é tudo: também oferecem especificações mecânicas idênticas e uma pegada de CO2 80% inferior, em comparação com as calhas articuladas feitas de material standard.

Das salas limpas a seco ao shore power: novas tecnologias para a indústria do futuro

Para além de um futuro sustentável dos plásticos técnicos, a igus também está a impulsionar o desenvolvimento de soluções inovadoras e certificações em áreas especiais, como por exemplo, as aplicações em salas limpas a seco para produção de baterias. À medida que o mercado dos automóveis elétricos e, consequentemente, a procura de baterias de iões de lítio continua a crescer, isto torna-se cada vez mais importante. No entanto, também requer ambientes de produção exigentes. “Nas salas limpas a seco para a produção de baterias, muitos sistemas avariam rapidamente e têm de ser substituídos ao fim de dois a três meses,” afirma Blass. Há dois anos, a igus apresentou as calhas articuladas E6.29, as primeiras calhas articuladas certificadas para sala limpa a seco. Em conjunto com a Fraunhofer IPA, a empresa desenvolveu agora um novo tipo de certificado que confirma a aptidão das calhas articuladas da igus para salas limpas em testes de longa duração. Mesmo após 15 milhões de ciclos ou 10 meses, as calhas e-skin soft SKS28 ainda atingiam a classe ISO 4 e, portanto, o melhor resultado possível. As calhas E6 também provaram o seu valor no teste de longa duração e apenas viram descer a sua classificação de ISO 4 para 5. Isto faz da igus uma das empresas pioneiras neste campo. Ao mesmo tempo, a empresa está a realizar um trabalho de investigação e desenvolvimento em muitas outras áreas viradas para o futuro, demonstrando que ainda há muito potencial para a inovação na indústria. Desde soluções de Automação Low-cost, como os AGVs para a movimentação de materiais, até ao primeiro sistema móvel de alimentação de energia para navios porta-contentores.

Visite o stand da igus na Feira de Hanôver de 2025 no pavilhão 6 do stand E26!

Filename: PM0625-1.jpg

Filename: PM0625-PT.docx

Filename: PM0625-PT.pdf

Palavras-chave do artigo