A igus expande a gama de cabos readycable com novos cabos para os sistemas de câmaras industriais
Fevereiro 11, 2026
Cabos prontos a ligar, com elevada duração de vida e testados com conetores plug-in Keyence aumentam a fiabilidade dos sistemas de visão

A igus está a expandir a gama de cabos readycable confecionados para aplicações industriais com movimento. As novas adições à gama são os cabos com conetores para sistemas da Keyence, um dos líderes mundiais no fabrico de soluções de automação com garantia de qualidade. Os projetistas podem ligar imediatamente os cabos readycable às câmaras móveis de alta velocidade utilizando o princípio plug-and-play, por exemplo, e assim torná-los ainda mais à prova de falhas, sem um projeto demorado e propenso a erros.
Um fabricante de automóveis está a testar um novo sistema de câmaras de alta velocidade na produção. À medida que as peças da carroçaria do carro passam pelo tapete transportador, a câmara move-se ao longo de um eixo e verifica as juntas da viatura em tempo real. Mas depois, o cabo de dados utilizado na câmara avaria. O movimento contínuo era demasiado intenso e causa a rutura do cabo. “Nestas aplicações com movimento, os cabos estão sujeitos a uma tensão considerável devido à velocidade, ao raio de curvatura em movimento ou às condições ambientais e, por isso, são frequentemente os primeiros componentes a falhar. As consequências são tempos de paragem e custos de manutenção elevados”, afirma Markus Hüffel, gestor de produto readychain e readycable na igus. Os responsáveis começam, frequentemente, a experimentar cabos de diferentes fabricantes para encontrar soluções. No entanto, isto leva tempo e é propenso a erros, uma vez que estabelecer uma ligação apenas com o sistema de câmara pode ser complexo. “Com a nossa gama de cabos readycable oferecemos cabos robustos especialmente concebidos para movimentos contínuos, os quais fornecemos prontos a ligar e testados com o conector adequado”, afirma Markus Hüffel.
Plug-and-play: Configure online os cabos compatíveis com a Keyence
Umas das novidades da gama readycable são os cabos de potência e de dados para sistemas de visão da Keyence. A empresa é líder mundial no fabrico de soluções de automação e de garantia de qualidade e é, portanto, relevante para os engenheiros. Na igus, agora é possível encontrar os cabos de potência e de dados confecionados, ideais para a sua aplicação. Com o serviço readychain, os engenheiros podem ir mais além, porque a igus não só fornece cabos confecionados, como também sistemas de calhas articuladas totalmente prontos a instalar, as chamadas readychains. Por exemplo, sob a forma de uma calha articulada tridimensional da série triflex, que acompanha de forma fiável os movimentos dinâmicos dos braços robóticos graças aos seus elos arredondados. “Esta combinação promete a máxima fiabilidade em sistemas de câmaras com movimento, com um baixo custo e com um prazo de entrega curto, tudo a partir de um único fornecedor, testados e garantidos.
Fábrica de readycables em Colónia: processados mais de 10 milhões de metros de cabos por ano
Só na sua sede em Colónia, a igus produz mais de 10 milhões de metros de cabos chainflex por ano. São utilizadas mais de 200 máquinas automáticas, incluindo extrusoras, estações de enrolamento e de teste, bem como sistemas que implementam os conectores para a confeção de readycables. Para garantir a fiabilidade, todos os cabos são 100% testados eletricamente e mecanicamente no laboratório de testes da igus. A característica especial é que os dados do laboratório de testes são introduzidos numa ferramenta online de cálculo da duração de vida, que prevê a duração de vida útil dos cabos em ciclos, especificando os parâmetros da aplicação. O cabo é então entregue pela igus em dez dias úteis, cortado no comprimento necessário e equipado pronto a ligar com os conectores adequados para o sistema de câmara existente da Keyence. Graças a esta garantia de qualidade e aos inúmeros dados do laboratório de testes, a empresa oferece mesmo uma garantia exclusiva de quatro anos para os seus produtos com o cálculo online da duração de vida.
Pode encontrar mais informações sobre a confeção de cabos na igus aqui: https://www.igus.pt/confecao-e-conctores/cabos-confecionados