A igus® desenvolve novos materiais sem PTFE para casquilhos deslizantes isentos de lubrificação
Janeiro 7, 2025
O novo material iglidur JPF complementa a vasta gama de casquilhos em polímeros resistentes ao desgaste e isentos de PFAS e PTFE

O que têm em comum um fio dental, um equipamento de esqui, uma panela e os casquilhos deslizantes? Todos têm uma base de compostos orgânicos de flúor, também conhecidos como PFAS. O que os torna especiais: Os PFAS são componentes insensíveis à água, ao calor e à sujidade. Por isso ajudam os casquilhos deslizantes a obter um funcionamento a seco resistente ao desgaste e isento de lubrificação . No entanto, como esses compostos químicos só podem degradar-se muito lentamente, têm uma reputação negativa. Se entrarem no meio ambiente, podem causar danos tanto às pessoas como à natureza. Por esse motivo, a igus está a desenvolver novos materiais para casquilhos deslizantes, como o novo iglidur JPF, que dispensam totalmente os PFAS e o PTFE.
Em fevereiro de 2023, a Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) publicou a proposta de proibição de pelo menos 10.000 componentes PFAS. A Comissão Europeia terá de tomar uma decisão em 2025. O regulamento sobre os PFAS entrará então em vigor nos Estados-membros da UE, na melhor das hipóteses, em 2026. Esta proibição tem consequências de longo alcance para a indústria, mas também para o setor do consumo. Muitas empresas industriais, incluindo a igus, já estão a preparar-se para os regulamentos mais rigorosos relativos aos PFAS. Devido aos PFAS, em particular ao fluoropolímero PTFE (um subgrupo dos PFAS), os motion plastics da igus podem oferecer um funcionamento a seco de baixo atrito que torna a utilização de lubrificantes desnecessária.
A igus® aposta no desenvolvimento de materiais isentos de PFAS
“Investimos na investigação e no desenvolvimento de materiais alternativos desde o início desta discussão a nível europeu, sobre uma eventual proibição do grupo de substâncias PFAS. Com o nosso próprio desenvolvimento e composição de materiais, podemos reagir rapidamente às mudanças e desenvolver novas soluções, ” explica o Dr. Magnos Orth, Diretor do Centro de Materiais da igus. O resultado é, entre outros materiais, o iglidur JPF. O novo iglidur JPF foi desenvolvido com base no material iglidur J, bastante testado e comprovado, completamente sem PTFE. Os casquilhos deslizantes estão isentos de lubrificação, são resistentes ao desgaste e apresentam valores de atrito semelhantes aos do iglidur J no laboratório de testes interno com4.000m 2 . “Os clientes que confiam no iglidur J nas suas máquinas têm agora uma alternativa sem PTFE, com a mesma qualidade”, diz Lars Butenschön, Diretor da Unidade de Casquilhos Deslizantes iglidur. “Temos a intenção de oferecer os nossos materiais standard inteiramente sem PTFE. Atualmente, estamos a desenvolver fórmulas sem PTFE para o iglidur X e o iglidur W300. Os testes iniciais são muito promissores.”