Procuram-se aplicações com casquilhos deslizantes em plástico – a igus abre a fase de candidaturas para o concurso manus de 2025
Outubro 2, 2024
Procuram-se aplicações com casquilhos deslizantes em plástico – a igus abre a fase de candidaturas para o concurso manus de 2025
Chegou novamente a hora: convidamos os engenheiros de todo o mundo a candidatarem-se ao 12º concurso manus de 2025. Durante 21 anos, a igus tem premiado aplicações que se caracterizam pela utilização criativa, inovadora e sustentável de casquilhos deslizantes em plástico. Os vencedores receberão um prémio monetário até 5000 euros.
A pressão exercida sobre os engenheiros no seu trabalho diário está constantemente a aumentar. O que está em causa é a eficiência dos custos e a melhoria contínua da pegada de carbono dos produtos. Uma coisa que pode ajudar é a isenção de lubrificantes. “Num estudo recente com a Universidade RWTH Aachen, conseguimos provar pela primeira vez o sucesso dos casquilhos deslizantes em plástico isentos de lubrificação em comparação com os casquilhos convencionais em metal lubrificado”, afirma Tobias Vogel, CEO da área de Casquilhos deslizantes e Sistemas lineares da igus. Os casquilhos em polímero com lubrificantes sólidos integrados permitem melhorar o equilíbrio ambiental e a eficiência económica dos produtos e eliminar o risco de poluição. “Com o 12º concurso manus, estamos, portanto, particularmente interessados em descobrir como as empresas em todo o mundo conseguem prescindir dos tradicionais casquilhos metálicos. Onde é que os casquilhos em polímero conseguiram melhorar tecnicamente a aplicação? E quais foram os efeitos ecológicos e económicos?”, afirma Vogel.
O júri independente distingue a inovação e a criatividade
Os engenheiros podem agora candidatar-se ao 12º concurso manus. São aceites todas as candidaturas com casquilhos, casquilhos lineares e chumaceiras esféricas feitas de plástico sólido ou compostos de plástico. Deve estar disponível, pelo menos, uma versão funcional do dispositivo, na qual os benefícios técnicos, bem como as vantagens ecológicas e económicas dos casquilhos em plástico, possam ser reconhecidos. Os vencedores são escolhidos por um júri independente, composto por peritos da investigação, da imprensa especializada e da indústria. Os jurados dão especial importância à criatividade e à inovação, que podem levar a classificações elevadas. Os vencedores receberão um prémio monetário até 5000 euros. O prazo para as candidaturas termina a 17 de janeiro de 2025.
O concurso manus é muito popular
O concurso manus tornou-se um evento internacional cada vez mais importante. Em 2023, a igus recebeu 480 inscrições de 36 países. A J&M Manufacturing, uma empresa americana, recebeu o prémio manus de ouro por um arado agrícola equipado com casquilhos deslizantes em polímero isentos de lubrificação e ecológicos. O manus de prata foi atribuído à empresa francesa Aufratech por um exoesqueleto que permite o funcionamento seguro das máquinas de limpeza com alta pressão. A Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH ganhou o manus de bronze por um novo tipo de máquinas de limpeza a alta pressão para veículos municipais. A Rockinger Agriculture GmbH, que desenvolveu um acoplamento de esferas isento de manutenção e de lubrificação para vagões de carga, espalhadores de estrume, basculantes e pulverizadores de campo, recebeu o prémio manus verde.
Os termos e condições, o formulário de candidatura e uma visão geral dos vencedores anteriores podem ser consultados em www.igus.eu/manus.