Digressão mundial da igus:bike: a bicicleta em plástico testa os seus componentes

Publicado em: Fevereiro 26, 2025

Para celebrar o 60º aniversário da igus, a igus:bike já viajou pela Alemanha durante 37 dias e pelo caminho visitou inúmeros clientes, projetos e pontos turísticos. Desde a Porta de Brandeburgo, em Berlim, até ao sistema de alimentação aos navios iMSPO no porto de Hamburgo, passando pelas mangas de embarque de passageiros no aeroporto de Frankfurt e no Cabo de Neuschwanstein no sopé dos Alpes. A bicicleta em plástico reciclado destina-se a sensibilizar as pessoas para o tema da “economia circular dos plásticos” e mostrar como os motion plastics da igus são robustos e duráveis, tanto na igus:bike como em muitas das aplicações nos clientes.

Ler mais...

Enfrentar o sol sem lubrificação: os componentes da igus asseguram o movimento preciso em seguidores solares

Publicado em: Fevereiro 18, 2025

Para poder fornecer eletricidade a casas móveis de forma independente, a empresa CityFreighter desenvolveu um seguidor solar que se orienta automaticamente na direção do sol e assegura assim uma produção máxima de energia. A parte mecânica é construida com os motion plastics isentos de lubrificação da igus. Eles asseguram um movimento preciso do painel solar e sem necessidade de manutenção, mesmo em condições climatéricas adversas

Ler mais...

Guias telescópicas isentas de PTFE para deslocamentos até 2m

Publicado em: Fevereiro 12, 2025

Uma vez que as substâncias PFAS poderão vir a ser regulamentadas de forma mais rigorosa no futuro, cada vez mais empresas da indústria transformadora estão já a procurar soluções com produtos que não utilizam este controverso grupo de químicos. Para oferecer aos clientes uma solução segura e transparente de guias telescópicas, a igus desenvolveu uma nova versão das guias drylin NT-60, as guias telescópicas em alumínio cujo material do casquilho deslizante está isento de PTFE e de cerca de 100 outros compostos de PFAS. Os elementos deslizantes, de tamanho de 35 e agora também no tamanho 60, são utilizados nas guias telescópicas isentas de PTFE e testadas quanto aos PFAS. Podem ser continuamente extendidas até um máximo de 2m e são utilizadas em veículos, mobiliário e equipamentos médicos, entre outros.

Ler mais...

Atualmente os robôs já se encarregam da colheita das uvas

Publicado em: Fevereiro 4, 2025

Quer esteja a visitar um mercado de Natal com os amigos ou a desfrutar da ceia de Natal com a família, um bom vinho é essencial. Para oferecer às pessoas esta bebida, mesmo em tempos de escassez de mão de obra, os viticultores têm de recorrer cada vez mais à automação durante a vindima. No entanto, as encostas com um declive de 75% e as filas estreitas de vinhas eram anteriormente consideradas impossíveis de automatizar. A empresa alemã CH engineering GmbH desenvolveu um veículo de colheita particularmente compacto precisamente para esta área de aplicação. Utiliza as calhas articuladas robustas, em plástico de elevada performance da igus para funcionar de forma fiável, mesmo sob condições difíceis, minimizando os trabalhos de manutenção para os produtores de vinho.

Ler mais...