Avarias dispendiosas em máquinas e veículos devido a falhas não detetadas nas chumaceiras em aplicações exigentes: em breve isto será uma coisa do passado graças à nova geração de chumaceiras com flange de dois e quatro furos. A sua caraterística especial é que estas chumaceiras, que são feitas de plástico de elevada performance isentas de lubrificação, estão equipadas com sensores miniatura sem fios, permitindo a monitorização do estado e a manutenção preditiva.
Com o novo cabo chainflex CF33.UL, a igus desenvolveu o primeiro cabo de potência do mundo para calhas articuladas e esteiras porta-cabos com certificação UL e uma garantia funcional de quatro anos na calha articulada. Isto permite que o cabo seja colocado sem problemas desde a calha articulada até à esteira porta-cabos sem um conetor de ligação. O CF33.UL também acrescenta um cabo de potência com malha de PVC à gama chainflex.
Pela primeira vez, um estudo conjunto de cientistas da Universidade RWTH de Aachen e da igus mostra a redução de custos que pode ser conseguida em aplicações, se forem utilizados casquilhos deslizantes em polímeros isentos de lubrificação da igus, em vez de casquilhos metálicos convencionais: até 14 milhões de euros por ano. Outra novidade adicional: este estudo calculou o impacto ambiental, entre outras, numa fábrica de cerveja da Heineken.
Qual é a forma mais fácil de melhorar a minha máquina? A resposta é: experimente a nova aplicação igusGO. A igus®, especialista em plásticos, utilizou a IA para desenvolver uma aplicação única para procurar produtos. Basta tirar uma fotografia da aplicação e do seu ambiente, e a inteligência da igusGO mostrar-lhe-á quais os produtos a utilizar para ter, por exemplo, um equipamento isento de lubrificação. A aplicação também mostra onde é possível melhorar ainda mais a tecnologia da máquina, reduzindo custos.
Automação econômica em um espaço de instalação limitado. Para oferecer uma introdução fácil à automação, a igus desenvolveu um novo motor de passo de eixo duplo para sua tecnologia linear drylin. Ele pode ser usado para acionar dois eixos lineares. Outra aplicação possível é a instalação de um volante no segundo eixo de acionamento. Em caso de emergência, os usuários podem girar o motor com a mão. A calibração manual do ponto zero também é possível.
Se as máquinas ou os sistemas estão parados, isso custa às empresas valioso tempo e dinheiro. Para facilitar aos clientes a instalação e reduzir o tempo na montagem dos sistemas de calhas articuladas, a igus oferece o serviço readychain com os sistemas confecionados das calhas articuladas, cabos elétricos, conectores e muitos outros componentes. O que o torna especial: a igus oferece aos clientes tudo a partir de uma única fonte. A calha articulada é preenchida, totalmente confecionada com conetores, verificada quanto à qualidade e entregue pronta a instalar e a pedido, na local exato de instalação. A igus complementou este serviço com um novo “ajudante de montagem”: o posicionador rápido. Esta ferramenta simples torna o manuseamento das calhas articuladas confecionadas ainda mais fácil.