Como é que as calhas articuladas da igus se tornam campeãs da poupança de energia
Julho 27, 2023
Os elos com rolamentos reduzem a força de acionamento, para as calhas articuladas da série E4.1, em 37%
![](https://igus.widen.net/content/wpl8oy1dp7/png/PM1622-1.png?w=552&h=370&keep=c&crop=yes&color=ffffff00&quality=80&u=gqh1pb)
Boas notícias para os utilizadores da série de calhas articuladas E4.1 da igus: os elos das calhas articuladas com rolamentos, recentemente desenvolvidos, reduzem a força de acionamento necessária em 37%. Isto permite reduzir os custos da energia elétrica dos clientes na altura em que os preços da energia aumentam acentuadamente.
Os preços da eletricidade estão a subir em flecha. Este é um desafio importante para a competitividade de muitas empresas industriais, pelo que a poupança de eletricidade está entre as prioridades. Isto afeta linhas de produção completas, máquinas individuais ou componentes tais como as calhas articuladas que guiam os cabos elétricos e as mangueiras hidráulicas nas fábricas. Por norma, em muitas aplicações a parte superior de uma calha articulada desliza na parte inferior. Em cursos mais pequenos, o consumo de energia não é um problema porque os plásticos de elevada performance da igus, garantem um funcionamento com baixo atrito. Para cursos mais longos (várias dezenas de metros) e cargas elevadas (até 100kg/m), os coeficientes de atrito aumentam e, como consequência, o consumo de energia.
E4.1R: Rolar em vez de deslizar poupa energia
Há 20 anos que a igus dispõe de calhas articuladas para cursos longos, em que a parte superior rola sobre a parte inferior, reduzindo o atrito e o desgaste. “Devido ao aumento dos preços e dos custos da energia, muitas empresas industriais têm-se interessado em medidas para reduzir os custos. Perguntam-se como podem reduzir os custos operacionais com os componentes que estão a ser utilizados, tais como as calhas articuladas, especialmente em longos cursos com cargas elevadas”, diz Jörg Ottersbach, Chefe da Unidade de Negócio de calhas da igus. “Para responder a esta questão, oferecemos novas versões das nossas calhas E4.1, as E4.1R, com rolamentos integrados. Esta série é uma das nossas calhas articuladas mais vendidas e uma solução universal para 90% das aplicações deslizantes”. Os rolamentos reduzem a força de acionamento em 37%, poupança que minimiza as necessidades energéticas, agora que os preços da eletricidade estão a aumentar exponencialmente. Outra particularidade positiva é que as E4.1R funcionam de forma mais suave graças aos rolamentos, permitindo a redução do ruído e das vibrações. Os elos das calhas articuladas com rolamentos são também totalmente compatíveis com todo o sistema modular da série E4.1, de modo a que os sistemas anteriores podem ser adaptados. Para além das alturas interiores de 42 e 56mm, estão também disponíveis as E4.1R na altura de 80mm. Para além de várias larguras e raios, tem um total de mais de 900 versões para aplicação personalizada.
Veja o vídeo sobre as E4.1R:
https://www.youtube.com/watch?v=WsE2Uo67sy0